セレクト式自動パルス充電器 25Aのレビュー

平均満足度 4.62 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
16,980 / 税込 18,678
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。 【用途】バッテリー充電器
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-12
用途:
室内灯でのバッテリーあがりの対処法
対象商品:
45050478

室内灯消し忘れでゆっくり使い切ってバッテリー電圧が4.8ボルト
充電器側で、電圧低すぎると充電開始出来ない仕様なので、諦めようかと思っていたところ
セルスタート機能は、低電圧でも起動する模様
180秒ほどセルスタート充電してから、一旦充電器を切り離し、再度通常充電ボタン押したら
普通に充電開始出来ました。
この方法を発見して、満足です

関鉄工所 様2025-02-09
用途:
バッテリー上がりの時

凄く良かったです バッテリーが蘇りました いろんなバッテリーに使えるので重宝しました。

2024-04-15
用途:
バッテリー充電
対象商品:
45050478

軽くてよい パルスの効果が数値で分かるようになっていると良いが

2023-11-27
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
45050478

12v 24vを自動で認識して便利です。古いバッテリーをパルスで充電してみましたが、一回ではなく何回か繰り返したら復活したようです。未確定ですが使えるかも。

壮瞥のよろず屋 様2023-06-07
用途:
12V鉛バッテリーの充電
対象商品:
45050478

パルス充電完了後に自動で通常充電に移行し、その際のアンペア数も予め指定出来るし、充電完了も自動判定なので頼りになります。昔の充電器はトランス式だったのでバカ重く(私のは13.2kgもあった)片手での持ち運びはちょっと辛かったのですが、この充電器は半導体式なので軽く(2.1kg)片手で軽々持ち運び出来ます。まさにストレスフリーです。

1人が参考にしています
2023-07-05
用途:
自動車のバッテリー充電
対象商品:
45050478

会社の車バッテリーの再充電を行いました。24Vも使用できるので便利です。セルモーターの回りが良くなってたようです。

2人が参考にしています
有限会社鉄野鉄工建設 様2022-07-28
用途:
バッテリー充電
対象商品:
45050478

パルス充電でバッテリーが復活100%充電でき、バッテリーの選択出来る所が大変良い。
バッテリーを取り外さなくても良いのが手軽に充電出来る。
オルタネーターからの充電もスムーズに出来てる感じです。
良い商品だと思う。

2人が参考にしています
吉川モーター 様2022-10-09
用途:
バッテリー充電時
対象商品:
45050478

17年ぶりに充電器を買いました、今はこんな良い物が出回っているとは。手間いらず繋ぐだけ機械任せ、、、しかも安く 皆さんもバッテリー充電器新しいのに買い換えましょう。

1人が参考にしています
浅野 茂 商店 様2022-07-29
用途:
あまり乗らない車両の、バッテリーあがり予防充電用に使用
対象商品:
45050478

バイクからトラック迄使用するので、基本操作で間違いの無い充電が行える点で満足為ています。
また、そ他の機能も有りますが、現在まだその機能を使用する場面にないので、今後何かあれば書き込みたいと思います。

1人が参考にしています
JFEエンジニアリング株式会社 様2022-04-12
用途:
日頃のカーメンテナンス時
対象商品:
45050478

バッテリーあがりが起き易い冬場には、充電チャージしっぱなしでも自動制御で過充電されないような制御になっているので安心です。またパルス充電でリフレッシュ機能もあるので安心して充電できます。

2人が参考にしています
橋口農園 様2022-02-08
用途:
田植え機のバッテリーの充電
対象商品:
45050478

表示が自動になっていて何も調節することがなくて
安心して使えました。

1人が参考にしています
2022-01-30
用途:
船のバッテリーの充電
対象商品:
45050478

バッテリーが弱っていたので購入して使用。ほとんどが接続するだけで自動判定してくれるので失敗なく使えました。お陰様でエンジン始動出来ました

田中建築設計事務所 様2021-11-03
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
45050478

パルス充電機能に興味があり購入しましたが、期待どうりでした。

2021-05-22
用途:
自動車農機具の充電及びバッテリ機能回復
対象商品:
45050478

古いバッテイリを、機能回復から充電したのですが、バッテリがよみがえるとともに、エンジンをかけたときのセルの回り方がよくなりました。

社会福祉法人洛西福祉会 様2021-07-13
用途:
バイクのバッテリーの充電
対象商品:
45050478

充電も早くバイク用のアダプターもついて使いやすかったです

2023-07-21
用途:
充電はできたが・・・
対象商品:
45050478

ディーラーからバッテリー劣化度50%と言われて、MP-230で充電。
ただ、充電したのち容量100%と表示されものの、劣化度60%のままでも
容量は100%なのか疑問。5日程度運転をやめて様子を見るしかない。

I T P 様2021-07-11
用途:
買え買え。
対象商品:
45050478

以前使用してた物が故障した為の買え買え品。
今の所良い仕事をしてくれてます。

多鹿農芸 様2020-07-24
用途:
農機具の充電
対象商品:
45050478

発注より早速の配送有難うございました。古いバッテリーですがセルモーターの回転が速くなりました。

2020-02-18
用途:
バイク、自動車のメンテナンス作業
対象商品:
45050478

自動で充電ができ過充電にも気を遣わなくて済むので大変良かったです。

2019-12-12
用途:
トラック、重機の充電
対象商品:
45050478

使い易くて良い
セルスタート補助機能もあるので
重宝している