全自動パルス充電器のレビュー

平均満足度 4.62 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
10,980 / 税込 12,078
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 【用途】バッテリー充電器
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヨコタビニテック株式会社 様2025-02-12
用途:
社用車のメンテナンス

使用回数が少ない社用車のバッテリーメンテナンスとして購入。バッテリー上がりの多かったバッテリーも復活出来て交換頻度を減らすことが出来そうです。リフトも寒冷時に弱くなりましたがこちらも復活しました。もう一台使用する予定です。購入の元が取れました。非常に良い商品です。

4人が参考にしています
2025-05-10
用途:
車輌バッテリーの充電に使用
対象商品:
45050453

あまり乗らない自家用車のバッテリー上がり防止で放ったらかし充電をしても問題無く快適に乗れています。充電設定も簡単に出来て良い製品です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
畑岡茂青果有限会社 様2025-02-18
用途:
リフトのバッテリー利用

バッテリー交換か充電器か迷いましたが
こちらを買って良かった バッテリーが蘇った
他の車にも使えそう

2024-12-26
用途:
バッテリー充電
対象商品:
45050453

よかった。すぐ届きました。買ってよかった。クーポンを併用して少しお安く購入できて感謝しております。

2024-03-04
用途:
時々のメンテ用
対象商品:
45050453

ボタン一つでできるのとお値段が釣り合っているのかな?仕事用に、自家用に。いま3年目のバッテリーが延命処置してどのくらい持つか実施中。エコな時代2年毎バッテリ交換はもったいない。なぜ2年毎や3年毎など言っているのか、仕組みがわかればこれ買って納得。

2人が参考にしています
セイコー技術株式会社 様2024-04-18
用途:
バッテリー充電
対象商品:
45050453

年に数回しか乗らないバイクの充電用として購入しました。比較的値段も妥当だと思い購入しました。

2人が参考にしています
2023-09-28
用途:
農業機械の充電
対象商品:
45050453

三種類の充電パターンが選択できて重宝しています。価格も適合して満足しています

1人が参考にしています
2023-02-21
用途:
スクーターから普通乗用車
対象商品:
45050453

メルテック(大自工業)は他にも安い充電器ありましたが性能と価格のバランスが良いと感じたので購入。
コンセント差せば全自動なので初心者でも使いやすいと思います。短距離しか乗らない事が多いので、こまめに使えばバッテリーも長持ちするし、持っていれば安心です。

2人が参考にしています
2023-05-22
用途:
バッテリーのメンテナンス
対象商品:
45050453

1年半使用した軽トラ用のバッテリーを接続してパルスモードで3日間ほっといたら、CCA値も新品時に近づき、内部抵抗値も少し低くなった。定期的にパルスモードで補充電してやるとバッテリーの寿命が延びそうな気がする。バッテリー交換が必要になるCCA値になるまで、モニターして、その後のレビューを再投稿したいと思います。
操作は簡単で、ディスプレイに現在の様子が表示されるのでわかりやすい。バッテリーに接続する時は火花は飛ばないが、充電器のプラグをコンセントをさす時に、毎回少し火花がでる。

3人が参考にしています
2023-02-19
用途:
車のバッテリー充電時
対象商品:
45050453

パルス充電を実施するとバッテリーの寿命が延びると言われていたので購入
バッテリーを外さずパルス充電、維持充電(トリクル充電)が出来る
中間性能のMP-220に決定
週1.2回しか乗らない車に乗せている4年目のカオスバッテリーも100%まで充電完了
その後維持充電~ サルフェーション除去で来ます様に!
今回もキャンペーン利用しお手軽に購入で来ました。

1人が参考にしています
2023-03-07
用途:
バッテリーの維持メンテ
対象商品:
45050453

消耗の激しいアイドリングストップ用バッテリーにも対応している本製品を購入させていただきました。

2023-03-02
用途:
所有車の補充電
対象商品:
45050453

公道を走らない車のバッテリーメンテに使ってます。この価格でMax15Aいけるのは優秀です。
上位機種の25A版とも比較しましたが小型車両だけならこれで十分。

ランドマーククールス 様2023-03-04
用途:
古い車バッテリー充電
対象商品:
45050453

製品は簡単で使用できます。12V充電なら、これ一台で十分です。

森山 様2022-10-28
用途:
小型バックホウの充電
対象商品:
45050453

以前のバッテリー充電器は、バッテリーのキャップを外す必要があったが、この充電器はコードを繋ぐだけで非常に簡単に充電できた。

2人が参考にしています
割烹旅館 叶屋 様2022-08-16
用途:
クルマ、バイクのバッテリー充電に使用
対象商品:
45050453

入荷後早速使用しました。稼働が少なくバッテリー上がりの1台は約半日充電、弱り気味の軽乗用車1台も半日弱くらいで充電100%にできました。
今後、パルス充電モードの効果など?期待しながら見ていく予定です。
電流選択は推奨?のAUTOにしましたが、充電中に、容量80%などだけでなく、AUTO選択された電流値や、パルス充電中とかの表示がされると更に良いと思います。 (上位機種はあるのかもしれませんが。)

2023-02-20
用途:
農機具メンテナンス
対象商品:
45050453

付属ケーブルがビニール系であるため冬季には固くなり扱いづらいので検討してほしい。
本体の機能はパルス充電も出来性能回復ができている。

2023-02-15
用途:
車のバッテリーの充電
対象商品:
45050453

使用を始めて1年7月ですが、パルス充電のおかげでバッテリーが5年経過しても順調です。車屋から寿命が過ぎているので更新をと言われていますが、もう少し使用するつもりです。

2022-10-09
用途:
車のバッテリー充電
対象商品:
45050453

アイドリングストップ車バッテリー、オプティマバッテリーも充電出来ます。
専用充電器だと数万円するので、いい買い物をしたと思います。

エターナル スズキ 様2022-10-13
用途:
原付のメンテナンス
対象商品:
45050453

コンパクトで取り回しやすいのにパルス充電もできてとてもよい商品です。

1人が参考にしています
2022-07-27
用途:
普通使い
対象商品:
45050453

3月に注文しましたが、人気商品で延び延びで、届いたのが7月でした。商品自体は、非常に
良い気がします。

MonotaROからの回答

お届けにお時間をいただき申し訳ございません