ワンタッチ継手 ストレートのレビュー
- 用途:
- フィルターレギュレーターから電磁弁やエアーシリンダーの配管作業に使用しています。
- 対象商品:
- 52884108
現在使用していての不具合等、全くありません。長年の使用をしてのエアー漏れがあるかは何年か先の事になると思います。
- 用途:
- コンプレッサーと据え置きエアツールの連結
- 対象商品:
- 52884065
オリジナル品とは多少の形状・大きさ違いがあるものの普通に使えている。あとは耐空性の検証だが、結論は1年以上先か。
- 用途:
- コンプレッサーメンテ
- 対象商品:
- 52884074
使用中のコンプレッサーのジョイント金具が折れて交換しました形も口径も一緒だったので取り付けもすむーずに付きました漏れも問題ありませんでした
- 用途:
- 金型水管
- 対象商品:
- 52884126
リピートで購入させていただいています。3種類購入するのですが、今回初めて1つの袋に3種類のサイズ違いが混ざって納入されました。梱包資材削減での対処ならそれでもいいのですが、仕分けするのは少し手間です。何個以上購入なら以前のように別々の袋に1種類ずつ入れて下さるのでしょうか?
- 用途:
- タイヤチェンジャーの修理で
- 対象商品:
- 52884108
タイヤチェンジャーの経年劣化でウレタンエアーホースの向こうが割れた、此処が割れたとのエアーホース交換で、ワンタッチカプラーの奥で切れて、破片が出せなくて交換用に重宝します。
- 用途:
- 負圧コックのテスト用
バイクガソリンタンク、負圧コックの正常動作確認用にDIYして使いました。
外径6mm用ですが、注文コード「53661659」の耐油燃料チューブにジャストでした。チューブは内径4mm、外径7mmの表示だが、実際ノギスで測ると内径4mm弱、外径6mm弱なのでモノタロウブランドのチューブと組み合わせるときは注意です。本品の精度は表示通りなのでチューブの製品表示がおかしいのかな。
- 用途:
- タイヤチェンジャー修理
- 対象商品:
- 52884099
タイヤチェンジャー修理用に予備として保存しています。価格も手ごろで、メーカー品と遜色ないです。
- 用途:
- 真空吸引機械の修理
- 対象商品:
- 52884074
古い機械を修理するのに、チューブフィットコネクタも劣化していたので、本品に交換。古いコネクタは6mmのスパナで回せるコンパクトさだったのに対し、本品は(確か)12mmのスパナを要する太さです。そのせいでそのままでは既存のパーツと干渉するため、少々工夫が必要でした。ということでもう少しコンパクトだったら文句なしです。
- 用途:
- 機械のエアー及び水の配管に使用
- 対象商品:
- 52884144
まず、取り付け時に脱着用のプッシュリングが楕円でソケットレンチが使えない、ニップル内部に六角穴を設けてあるがネジ込みにはラチェットレンチの方が使い易いのに使用出来ない。
瞬く使用してチューブを抜こうとしたら全く抜けず切断して捨てた継手が何個も発生した。
今まで、P社やS社の継手ではこの様な抜け不良は発生しておらず、まさしく安物買いの銭失いになってしまった。
残念ながら2度と購入することは無いと思う。
- 用途:
- 塗装作業時
エアブラシに使うフィルターやレギュレーターの接続用に購入しました。
チューブを差すプラスチック部品の径が大いので邪魔になる可能性があります。
- 用途:
- ほぼ期待通り
潤工社のジュンロンチューブを愛用しているのでこの手の継手はナンボあってもいいですからね。エアガンのノズルをこのストレートに付け替えてジュンロンを伸ばす。コレで奥まったところや狭いところもヘッチャラ。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 52884099
タイヤチェンジャーからいきなりのエアー漏れ
工具屋ではバルブ交換になると言われ納期も不明
自分で分解してみたらOリングの劣化からと分かったので即発注
モノタロウさんでは普通に無いようなサイズも取扱っているのが嬉しい