扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプのレビュー

平均満足度 4.38 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。 【用途】DC12V車専用
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-04
用途:
ポータブル電源、車内用に
対象商品:
53977824

風量が多いのには満足です(その分、音もまあまあありますが)電源ケーブルも長くて後席まで余裕、風量は調整できますが電源根元側です
ポータブル電源での電力表示は10Wほどと、小さなポタ電でも結構もつと思います

ゼネラルカーゴ 様2025-03-21
用途:
事業用車の常備用
対象商品:
53977824

アイドリングストップなど必要な場所では
使い勝手が良いですね。
無段階調整のダイヤルもすごく便利です。

2024-07-06
用途:
自家用車で使用する予定でしたが、自宅でも使用する為に追加購入
対象商品:
53977824

首振り機能はないけど、自動車内で使用するには、かなり静かで風量も最弱から最大まで無段階で調整出来るのもポイントが高いです。 
ダイヤル操作が上にオフ(最小)で下に最大になってますが、逆に上が最大、下が最小(オフ)の方が分かりやすいようがします。配線に余裕があれば、スイッチの部分だけ逆に固定すれば良いのですが。

2024-07-13
用途:
車の後部座席のため
対象商品:
53977824

夏に車に乗るとき後部座席にエアコンの風がなかなか来なくて困っていました。
ヘッドレストのところに挟んでななめに座るようにして風を送ると快適でした。乗り始めは風を強めにしましたが途中で弱くするほど。
首振りができるともっと広範囲に風がきていいのかもしれないですが、この値段なので十分です。
いい買い物でした。

2024-07-18
用途:
トラック車内の送風
対象商品:
53977824

風量が好みに調整できるので快適です。
コードの長さがあと1mほど長いといいかも。

2023-10-12
用途:
作業車に装着
対象商品:
53977824

風量を無段階に調整できるのは良いポイントです。同じく、角度をピンポイントで調整できるのは嬉しいです。
もし、改良版を製造されるならば、風量アップをお願いしたいです。

ピデスアート 様2023-08-12
用途:
車両と室内兼用
対象商品:
53977824

車両と室内と兼用で使用します。
今までの安価なファンと異なり風量調整も無段階で
小型なのに最大にすると息が出来ないくらいの風量です。
風呂上がりに弱くあてるだけで快適です。

2人が参考にしています
2023-07-04
用途:
エアコン稼働時
対象商品:
53977824

ワンボックスなど大きい車にはあるといい。循環させるのにちょうどいい。強くしなければ普通に気にならない。羽が5枚だったらもっと良かったような。。。無断調整はいいかも。

1人が参考にしています
2023-07-03
用途:
軽トラに取付け
対象商品:
53977824

全体の寸法良く確認せずに購入したのですが奥行き寸法が割とありました。
D社の軽トラ助手席前方にクリップで上手く取付けれて風量調整は灰皿付近に置いて簡単に取付けられました。
風量の無段階が出来るのが良いです(今迄のは強弱切替がついてました)
3枚羽ですがいい感じの風量調整が出来ます 近日追加購入する予定です。

1人が参考にしています
つまがりひろあき行政書士事務所 様2023-10-06
用途:
軽四ワンボックス後部座席用
対象商品:
53977824

狭い室内ですが、運転席と同等の室温を得るために購入。
無段変速で電源を入れてすぐに室温が下がることが体感できる。
コスパも最高、トラブルを考えて2台購入。
冬場の暖房にも威力が期待できると思います。

明和塗装 様2023-06-22
用途:
軽バンで使用

作動音は想像通り。コントローラーがシガープラグに近く宙ぶらりんになるのとコードの全長が短いので設置場所は助手席アシストグリップ専用かなと。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。コードの長さについて改善を検討させていただきます。

有限会社高島技研 様2022-07-31
用途:
軽トラの扇風機
対象商品:
53977824

エアコン無しの軽トラに気休めでつけてみました。
思っていたより送風強めでよかったのと無段階調整なので好みの強さにできるのが良かったです。

1人が参考にしています
2022-07-08
用途:
配送時
対象商品:
53977824

エアコンの風量調節だけで扇風機は必要ないと思っていたが間違っていました、夏の必需品です今回は会社の同僚に頼まれて3台目のリピート購入です。

1人が参考にしています
2022-08-11
用途:
軽トラに
対象商品:
53977824

エアコンなしではこのお夏暑かった。
で、これで随分助かります。つけて良かった。

2021-07-16
用途:
夏場の車の運転時
対象商品:
53977824

夏場エアコンの補助として後部座席上に取付け
取付け部はしっかりしています。
サーキュレーターとしての役目はばっちり
エアコンの効率があがりました。
回転を上げると、すこし作動音が大きいです。

2人が参考にしています
2024-06-06
用途:
キャンピングカー室内用サーキュレーター
対象商品:
53977824

キャブコンの家庭用エアコンやFFヒーターの冷暖気循環用に購入。棚の縁に大きなクリップで設置できますが、角度によってはクリップ根元の可動ボール部分がファンの重みに負けてファンが垂れ下がってしまうのでマイナス1点しました。

2021-09-20
用途:
車中泊の車内
対象商品:
53977824

やはり可変速の機種を選んで正解、静かでぐっすり眠れました。

2021-08-30
用途:
運転時
対象商品:
53977824

車内冷房が効いてくるまえに扇風機として利用しています。

2021-06-17
用途:
自動車で移動中
対象商品:
53977824

首振り強弱二段階切り替え式からの買い替えです。
狭い軽自動車内では弱でも結構な風量と騒音でしたので、無段階調整式ですと大変ありがたい。首振りが無いぶん、ガタつきによる騒音がありません。
シガーソケットからコントローラーまでのコードをもう少し長い方が良いと思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2021-06-16
用途:
ミニユンボに取付ました。
対象商品:
53977824

結構風量あるので今のところ快適です。
取付部も今のところしっかりしてます。