六角軸スパイラルステップドリル TiNコートのレビュー

平均満足度 4.55 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。 【用途】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
56件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-16
用途:
鉄板の穴あけ

3mm前後の鉄板加工に使用しました。
スパイラル形状のため切り粉の排出が良く、詰まりにくい印象です。
下穴なしでも食いつきは穏やかで、低速で使えばブレも少なく狙った径で止めやすいです。

2026-03-15
用途:
キヤノンコネクター取付
対象商品:
53489818

寸法が丁度良い!付属ケースもオシャレ、切れ味良好。

2025-12-03
用途:
バイクのグリップ中のアクセルカラーの穴を拡張する

電動ドリルのパワーが低いので少々難航しましたが
何とかバーエンドが入る径に出来ました。

1人が参考にしています
2026-01-27
用途:
鋼材の穴開け

切削スプレーと併用で切れ味も落ちる事無く使っています。

2025-09-01
用途:
アルミホイールの穴あけに

スパイラルドリルは以前、使ったことはありますが、今回はアルミホイールの肉抜き穴を広げるのに使用しました。使い方に関しては自己責任だけではなく強度やバランスなどもあるので慎重に行いました。
穴径φ14をφ20に広げるのに使用したのですが、およそ10㎜厚のアルミを16カ所広げたのですが、結論は一本で済みました。予備も買いましたが使う必要はありませんでした。モノタロウさんのは安価ですが、切れ味も良く切削油を掛けながらですが、削れかたが変わらず切粉を吹きだしてくれてたので、まだまだ使えそうな感じです。

大嶋クリップ 様2025-11-17
用途:
ボール盤

使用中のボール盤のチャックがシャンク径6.35程度なので大穴をあけるにはノスドリルか別途チャックを買うしかなかったが、これ1本で賄えるようになった。

2025-12-24
用途:
鋼材の穴あけ
対象商品:
53489784

新品を2本買い穴あけも楽になると思い6mmの鉄の鋼材に穴あけしたけど2本とも穴すら空かないですけどどうしてですかね!  詐欺ですか

2025-09-24
用途:
機械メンテナンス

この商品を初めて購入。制御盤配線通しに使用する穴開けに使用
ドリルを何本も持って行く必要が無く便利です。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
鉄板の穴を広げる

普通に作業できました
先端にキャップがついていて、ケースに入っています
けがをしないように安全性に配慮された製品です

3人が参考にしています
2025-06-20
用途:
アルミ板穴あけ時

アルミ素材の筐体に、スイッチ等の各種部品を取付ける際の穴あけ作業に使用しています。リーマを使用するよりも時間短縮が出来ました。

2025-04-02
用途:
トタン屋根の穴あけ

DIYでの使用ですが、よく切れてあっという間に穴を拡大できます。耐久性は不明ですがまだまだいける気がします

3人が参考にしています
2025-03-25
用途:
スイッチ取り付け

機械鉄板部にスイッチを取り付けるため穴開けしたがドリルのパワーが問題なのか24㎜、26㎜まで開けると噛みこんでキックバックした。 喰い込みも良く小さい穴開けは問題無く使用出来る。

1人が参考にしています
2024-10-20
用途:
樹脂板の穴あけ
対象商品:
53489784

ちょっとした工作で、ハンディーな工具で7から10ミリ位の穴を綺麗に開けるのは案外難しいのだが、この製品を電ドラにつけてゆっくり回すと、簡単に綺麗にあけられた。

株式会社MCS 様2024-10-29
用途:
鉄板穴あけ加工

細長いスパイラルがほしかったので、ちょうど良いサイズでした。切れ味も良かったです。

2024-04-10
用途:
オートバイのオプションパーツ加工製作。
対象商品:
53489784

切れ味抜群。
単品のチタンドリルビットよりも切れるし1本でサイズ違いの穴加工ができるのも気に入ってます。
潰れたらリピ買いです。

1人が参考にしています
株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

株式会社西村テクノサービス 様2024-03-20
用途:
穴開け作業時
対象商品:
53489784

スパイラルステップドリル1本で、数種類の穴があけれるので、とても重宝
しています。

2023-09-13
用途:
仕上がりもキレイ

プラスチック素材への穴あけに使用しましたが
食いツキもよく、なめらかにきれいな仕上がりにできました。
少し出たバリは、モノタロウ製のバリ取りで完璧な仕上がりになりました。

2023-09-02
用途:
プルボックス穴あけ
対象商品:
53489827

プルボックスの口径が大きい穴あけに使用するために購入  フリマサイトなどの安価なものは業務使用に不安があるためモノタロウで購入 モノタロウブランドで安いので助かります

2023-11-27
用途:
樹脂ケースの穴開け
対象商品:
53489793

以前は他社の物を使っていましたが、金属に使用して切れ味が悪くなったので買い換えでMonotaROブランドを買いました。
使い心地は同じです。安くて良いと思います。