潤滑スプレー チェーン用 高浸透のレビュー

平均満足度 4.61 (96件のレビュー)
商品レビューを投稿する
潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。 【用途】オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
96件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-04
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
61575003

50ccミッション車を取り回しでバックさせた際にカタカタという音とチェーンの引っかかりがあり、確認するとスプロケットが摩耗して先細りしていることに気づき、新品のチェーンとスプロケットを注文。商品が届いて交換するまでの間にチェーンクリーナーを使用後にこちらの製品を使用。引っかかりとカタカタ音が軽減され、交換まで無事やり過ごすことが出来ました。チェーンとスプロケットを新品に交換後も使用。動きがスムーズです。製品の容量と価格のバランスが良く、またリピート買いすると思います。

2026-02-03
用途:
コンバインのチェーン給油

通常の機械油を給油した時より音が小さくなり、適度な粘性もあって潤滑状態が長く続いている気がします。
今のままでもコスパ良いんですけど、本数を買うのが面倒なので400ml缶で割安品出ればうれしいです

2026-01-19
用途:
原付のドライブチェーン潤滑

チェーンメーカーの出しているチェーンルブと比べても遜色ないです
小さな缶にも、狭いところで吹く向きを合わせ易いという
メリットがあるのでアリだと思います
これ以上、割高にならなければ…の話ですが・・・

2025-11-25
用途:
オフロードバイクのメンテナンス
対象商品:
61575003

他メ-カ-の高額商品と遜色無い。
走行毎のメンテナンスの為、使用頻度が多いので安価な物を探していて、この商品を見つけました。モノタロウブランドは多数、使用しているので品質には問題ないと思い購入。
メジャーブランド品並で満足しています。
できれば大容量のサイズがあると助かります。

1人が参考にしています
2026-03-03
用途:
自転車メンテナンス

自転車のチェーンの潤滑剤として使用しました。問題ありません。

2026-01-20
用途:
チェーン
対象商品:
61575003

チェーンオイルにこだわりがないので全く問題なし!施工性、持ち共に良い

2026-01-19
用途:
自転車やオートバイのチェーンメンテ

塗布する際は比較的サラッとしているが、飛び散りが少なく車体の汚れが少ない

1人が参考にしています
平杉整骨院 様2025-10-02
用途:
バイク整備

420ノンシールチェーンに使用。街乗りバイクになら十分だと思います。雨天走行後や定期塗布するので有名メーカー製より変更、チェーンが早く伸びたり錆等の痛むような兆候はありません。

2026-01-17
用途:
バイクチェーンに最適

性能もコスパも良く気軽に使えて便利な一品ですね
オフ車なんかで頻繁に使ったりするのにお勧め

2025-10-09
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
61575003

何でも値上がりの昨今においてこの価格はありがたいです。容量は少なめですがそもそも使用頻度が少ないので全く問題ありません。

2025-06-06
用途:
バイクのチェーンのオイルに

最近は、バイクのチェーンのメンテを、こまめに行う用に、なりました。
以前は、メーカー製の大きいサイズのスプレー式を、使ってましたが、あまり使わないうちに、ノズル部分が、破損して、グリスが、出て、止まらなくなり、終わりました。これは、お手頃で、使いきれるところが、良いです、グリスも、問題なく、チェーンの寿命向上に、役立ってます。

2025-06-16
用途:
輸送機械のチェーンに使用。
対象商品:
61575003

ゆっくり回るチェーンなので粘度はそんなに要らない。
このチェーンスプレーはちょうどいい粘度で浸透性も良いと思います。

2人が参考にしています
2025-07-14
用途:
農機具の潤滑・防錆用

トラクターのスピードコントローラーの潤滑に使用している。使用した時は、スムーズに動いてくれるのでありがたい。

2026-03-18
用途:
GSX-R125のチェーンに使用
対象商品:
61575003

価格も安価で量もたっぷり気にしないでたっぷり使用できる。

船元輪業 様2025-06-02
用途:
シールチェーンの給脂
対象商品:
61575003

オートバイのシールチェーンの給脂に購入。先のノズルが金属製のもっと細いタイプに付け替えて作業してます。 ノズルは細い方が効率が良いので最初からその設定にしてもらえると尚良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-29
用途:
自転車のチェーン給油
対象商品:
61575003

適度な粘度があり、垂れにくいので使用感は良かったです。あとは耐久性がどの程度かだと思います

2025-03-11
用途:
自転車へ

スプレーオイルだと一週間も持たず、スプレーグリースだと浸透せずに高浸透が長持ちでとても良い感じです。

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
家庭用自転車に、使用

定期的な塗布で、サビ発生が防げて 軽く回転して重宝しています。

2025-03-08
用途:
チェーンのメンテナンス
対象商品:
61575003

この値段で大満足です。気兼ねなく使用できるので掃除の回数も増えます。

2025-05-26
用途:
バイクチェーンルブとして
対象商品:
61575003

オフロードバイクのチェーンメンテナンスで使用しました。お値段もお安かったのでたっぷり使用出来、満足してます。