ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンのレビュー

電気材料の口コミ満足度ランキング 1位
平均満足度 4.60 (540件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ
モノタロウ
89 / 税込 98
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。 【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
540件中 341~360件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-22
用途:
配線作業等
対象商品:
57789279

個人的に使うのに購入しました。普段仕事で使ってる物と比べたら柔らかいので耐久性は何とも言えないです。

2024-06-17
用途:
普通に良いです
対象商品:
57789227

もう少し幅があると良かったかも知れないが、この本数ならばお買い得。

2022-03-30
用途:
配線、バンパー固定などなど
対象商品:
57789288

値段は100円ショップとほとんど変わらないですがガソリン使って買いに行くよりは
安いかな?

2022-05-28
用途:
表示板の取付時
対象商品:
57789279

駐車場に注意喚起等の表示板をフェンスに取付ける際に使用しています。「耐候タイプ」なので耐久性に優れて、切断破損による交換はかなり少なくなりました。ただ、色が黒色なのが難点。

2022-04-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
57789279

15年来モノタロウさんのこの商品を使っていますが、価格・耐久性・強度とも満足しています。

2022-12-31
用途:
個人で家内の配線関係の束ねに
対象商品:
57789227

量が多くて手ごろな価格で充分使えて満足しています。

2025-04-14
用途:
カー用品の配線を固定する為。

耐久性・耐候の為だと思いますが、他メーカーの商品に比べるとロックをかける際、すごく気になるほどではありませんが巻くのが硬いです。
また、数本ロック機構が壊れていた事もありました。

2022-03-05
用途:
屋外用にはこれが最適
対象商品:
57789227

白色ケーブルタイは紫外線に弱く半年もすればもろくなってやり直しが必要ですが、この耐候性インシュロックは1難は持ちますよ。屋外用には必ず使います。

AIX DIGITAL WORKs 様2023-01-28
用途:
制御盤組立等
対象商品:
57789279

某有名メーカーと遜色無いように思います。
安価なので助かっています。

経堂商店街振興組合 様2022-06-10
用途:
街路灯に装飾をするときに使用
対象商品:
57789288

日に当たっても劣化しない耐久性があり飾が外れることはない

2022-04-18
用途:
エアコンのメンテナンス
対象商品:
57789288

素材が柔らかい為結束はしやすいです。
あとは屋外での耐久性がどうか
耐久性がインシュロック並みだったら次回も買います。

2022-12-13
用途:
電気工事に使用
対象商品:
57789254

耐久性は不明ですが、価格も安く、使用感も特に問題なし。

2022-05-20
用途:
害獣防護ネットをとめてます
対象商品:
57789263

結構な数量が必要ですので、安価な商品は大助かりです。

2022-02-14
用途:
駐車場の外灯設置時
対象商品:
57789315

駐車場出入り口に電源のない場所に、ソーラーパネルタイプの外灯を設置するのに使用しました。
耐候性もあるので、丈夫で使いやすいです。

2022-03-25
用途:
電気工事

コスパ最強です。ただ、安全帯に吊る用のカラビナ等に使用できる穴がパッケージに有れば文句なし。その点でー1しました。使い勝手が良ければ星5です。

2022-04-23
用途:
配線類結束用
対象商品:
57789297

気のせいか以前の品物よりしっかり感が出た様なきがする。今のこの感じのが物が良くて安くてお買い得。

2022-03-08
用途:
家庭農園の害獣対策ネット工事に
対象商品:
57789227

家庭農園が害獣に荒らされて困っています。人間より一足早く先に(まだ熟れていないのに)食べられて挫折ばかりですが対抗策を考えて投資しました。単管パイプで四方を囲いネットを掛けました。ネットをパイプに折り返して当該ケーブルタイで500mm間隔で縫い合わせます。耐候性が有るので長持ちしますし強度も高いのに安くて本数が有るので非常に助かります。破られたネット修理も引っ張って縫い合わせると修復もバッチリです。現役時代は電気技術者でしたのでこのケーブルタイをすんなり応用出来ました。出入口も設置して人間が檻の中にいる感覚です。20万円ほど投資して周囲から嘲笑されています。

7人が参考にしています
株式会社ビームドア 様2023-01-20
用途:
ガーデニング
対象商品:
57789227

まだ取り付けたばかりなので耐久性はわかりませんが期待しています。

2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
57789288

たまに結束時にちぎれてしまう物もありますが、
値段相応なので気にしない事にしています。

矢崎農園 様2022-02-12
用途:
屋外での結束作業
対象商品:
57789263

風雨に直接さらされる屋外での結束作業に使用していますが耐久性もあり概ね満足です
価格がリーズナブルなのも◎