乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズのレビュー

平均満足度 3.97 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください 【用途】ポリ缶からのカートリッジへの給油に
31件中 21~31件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-11
用途:
ポリタンクからファンヒーターのタンクに灯油を入れるだけ
対象商品:
88955153

最悪です。
・ファンヒーターのタンクが満タンにならない状態で勝手に止まる。
・ごく普通の18Lポリタンクなのに、最後まで吸い上げること無く、下に残った状態で吸わなくなる。
・ポリタンクが空になったので、このポンプを抜いたら、中に残っていた灯油が結構あり、周りにこぼれる。
・スイッチが回転式で回しにくく、非常に使いにくい。
・スイッチのオンオフがやりにくい。
・以前つかっていたMonotaROの安いやつより吸い上げるスピードが遅いので、寒い中での作業時間が長く苦痛。
以前使っていたMonotaROの普通の電池式の安いポンプの方がずっと使いやすい。
一回使っただけでは判断できないため、二回使ってみたが、嫌になった。
返品交換してほしいが、元箱もないし、あきらめるしか無いのか?
これほど使いにくいとは思わなかった。
わざわざ高い物を買ったのに残念。
以前買った普通の物の方がずっと良かっただけに、後悔している。

3人が参考にしています
2022-01-15
用途:
ファンヒーターの給油

吐出量が多くあっとゆう間に給油完了。
全体的に造りも良いと思う。
耐久性はまだわからないが壊れたら次もこれを買う予定でいます。

東京牛乳運輸株式会社 様2024-01-28
用途:
ファンヒーターの給油
対象商品:
15021434

給油口のホルダーが小さくて入れにくい
もう少し大きく深い方がいい感じ

2023-10-13
用途:
石油ストーブの給油用
対象商品:
62745638

以前はただポリタンクのキャップを開けて差し込むだけの給油ポンプでしたが、残りが少なくなると電池の入っている頭が重たいため、ポンプが傾いてしまい残りの灯油をうまく吸引出来なくなったので、キャップのネジにねじ込むタイプにしたらほとんど空になるまで使えます。

2022-02-05
用途:
安定した石油の給油
対象商品:
10442485

石油の電動ポンプを色々とかっていまいち使うずらかったのでコレを購入してみました、今までで一番良いです。取り付けはポリタンクにねじでシッカリ固定できますし、給油タンクにも固定の上で自動ストップも安定しています、スイッチが給油ハンドルにあるのでタイミングも安心、ホルダーも取り外せて給油タンクうえで漏れないように付けれます。電池も単一2本が多い中で、この商品は単三が4本と買いやすいうえに6v駆動とパワフルに給油してくれます。高くても価値があると思います買ってよかったです。

1人が参考にしています
2023-12-29
用途:
灯油の補給

ポンプの性能には問題無いがホースが一年たたずに裂けた。その前年に買った同社製品もホースが早々に裂けた。オススメ出来ません

2人が参考にしています
2023-03-01
用途:
ストーブの給油
対象商品:
88955153

タンクにセットした後、頭部が動いてしまいスイッチが入れにくい。
スイッチは、スライド式にしたほうが良いと思う。
使用後取り出すとき、給油ホースのジャバラに灯油が残って手が汚れる。
給油ホースは、ストレートのほうがいいのでは?

オズプロダクツ 様2022-12-10
用途:
ファンヒーターへの給油
対象商品:
62745638

以前同じものを使ったいたが壊れた為買い替え電源SWのつまみが以前のものと比べると硬い

2022-12-24
用途:
灯油をストーブのタンクに
対象商品:
62745638

過去、全く同じものを3回程度使ってきましたが、
今回初めて 回転つまみが渋く、回すのにストレスを感じました。
何か製造工程を変えたのかもしれません。

2022-01-06
用途:
灯油給油時
対象商品:
38621676

約10年くらい使用した同じものが蛇腹部分に亀裂がいり漏れたので同じものを買った。すごく良かったからあえて同じものを選んだ。

2021-10-19
用途:
灯油の移し替え
対象商品:
38621676

従来の18Lポリタンク(縦長)専用みたいです。
20Lの幅の広いタンクではノズルホルダーがしっかり下向きにならず横を向いて今にも落ちそうです。向きを工夫してたりしましたが、すぐにフニャッとなります。
何時か改良されると思いつつ使ってきましたが、もう10年以上改良もされなく、今回電池の液漏れで接触不良になったのでモノタロウオリジナルに変えるつもりです。
ノズルスイッチは頭も大きくなるし重いので、本体側でオンオフできるタイプの方が良いと思います。

3人が参考にしています