テムレス NO.281のレビュー

平均満足度 4.74 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
テムレス NO.281 SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)
699 / 税込 769
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 【用途】[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-26
用途:
水田での除草など

ほんとに普通のビニル手袋とは違います
まったくと言っていいほど蒸れません
泥の中に手を突っ込んで雑草を根から掘り起こしたり、過酷な使い方をしたため、指先に穴が空いてしまいましたが、それは使い方が悪いせいでしょう
リピート買いをして、今度はテムレスの上から薄手の軍手をはめて作業をしています。

有限会社荒崎工業 様2025-06-12
用途:
機械周辺の掃除 製品の取り扱い

柔らかくて使いやすいが、切粉等を取り扱うと小さい穴が開いてしまい油などがしみ込んでくるのが残念です。

島結 様2024-10-25
用途:
魚を捌くとき、熱いものを触るとき

何回もリピートしています。
魚を捌く際に滑りにくく、軍手のように濡れない、蒸れないのでかなり重宝しています。
また、煮沸した瓶など熱いものを触る際にも熱が伝わらず使いやすいです。

2025-01-21
用途:
バイクや自転車の整備

普通のゴム手袋に比べて
薄くて作業しやすく薄いわりに丈夫
しかも蒸れないので快適です。

1人が参考にしています
2024-12-05
用途:
園芸

家の外周りように使っています。長時間使っても蒸れずに快適です

2024-10-01
用途:
自動車の整備
対象商品:
66308218

ゴム手袋で使うより感触がよく使いやすいです。
もう少し値段が安かったら、たくさん購入したいです。

ハマグチファーム 様2024-08-13
用途:
農作業
対象商品:
66308209

テムレスは農作業には欠かせないものです。愛用してます。

2024-04-15
用途:
レンコンの出荷作業
対象商品:
66308218

名前通り本当に手が蒸れずに快適です。ハードな作業ではしばらく使用すると指先が敗れたりしますが普通の水仕事なら1シーズンは問題なく持つと思います。

2024-07-12
用途:
塗装作業
対象商品:
66308218

一番馴染み易くて、以前から使用しているが蒸れにくい

2024-03-31
用途:
風呂の掃除
対象商品:
66308227

長時間着用しても不快感がありません。脱着のしやすさも良いです。

ファーム川端 様2023-10-25
用途:
農作業
対象商品:
66308209

実に快適に作業ができ喜んいます。水に漬けたりしますので、耐用年数が長くて非常に良い製品だと思います。

1人が参考にしています
2023-06-25
用途:
ガーデニング
対象商品:
66308209

テムレスに出会って6年以上経ちますが特に夏場は欠かせない存在です。
作業中本当に蒸れ難く助かってます。
穴が空きにくいですが完全では無いのでもう少し求め安い価格だと助かります。
これからも愛用させて頂きます!

牧野 様2023-09-28
用途:
除草剤散布
対象商品:
66308209

除草剤散布に使用します。夏気温が高い中で作業するしますので蒸れが少なくとても助かります。

2023-08-05
用途:
植物の散水作業
対象商品:
66308227

蒸れないことがうたい文句となっているが、夏場はやはりムレやぬめり感が日々蓄積されてくることが気になる。そこで洗濯方法を色々試してみたが、今のところ最も効果的と想定されるのは、使用後に指の付け根まで開口部を反転して脱ぎ、液体洗剤と水を一本一本裏返っている指の部分に入れて、あとは全体を握りつぶすようにする動作を繰り返すと、洗濯機を使用するよりずっと効果的に洗うことが可能であることが判った。お試しあれ!

2人が参考にしています
2023-06-12
用途:
排水管清掃時に
対象商品:
66308218

名前の通り 手が蒸れることなく作業できます。
大きさはショーワグリップより小さいので、グリップはMですがテムレスはLでちょうどよかったです。

2023-05-20
用途:
漁業
対象商品:
66308218

漁業用に、丈夫で、蒸れも少ない、いつもリピートです

2024-11-22
用途:
清掃

YouTubeで知り買ってみた、確かに蒸れにくい。後は耐久性がどうか。

2022-10-11
用途:
バイクに乗る時、洗車、登山等
対象商品:
66308218

まだそんなに寒くない時はこれを使ってます。
全く保水しないので安心して使えます。
少し寒い時は中にインナーグローブをして使うこともあります。

1人が参考にしています
2022-11-24
用途:
収穫した野菜を洗うとき
対象商品:
66308209

蒸れないし、細かい作業もしやすいので重宝しています。また、購入したいです。

有限会社 山本農産 様2022-11-19
用途:
野菜の選別作業
対象商品:
66308193

パートの方に女性が多くMサイズの同品だと大きく、さらに近所のホームセンターにSサイズが置いてなく購入。気に入ってくれ作業も捗っています。