ホースバンド オールステンレス製 SUS304のレビュー

平均満足度 4.39 (227件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。 【用途】ホースやエア管などのクランプ
227件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
雨水タンクと竪樋の接続蛇腹ホースの結束

既存のものはバンドはステンレスだが、ねじ部分がメッキだったので経年で錆びてしまった。この商品はねじの部分もステンレスなので長期使用でも錆びに強い。

3人が参考にしています
2026-02-12
用途:
高圧洗浄機のホースの締めに
対象商品:
70169689

高圧洗浄機のストレーナが加締めてあった根元部分で割れてしまい使えなくなっていました。補修部品として、給水ストレーナー用タケノコ(00695844)とストレーナ(00695887)を使い直しました。元々加締めてあった部分をこの製品で締めました。

2026-03-18
用途:
洗浄ホース固定バンド

倉庫の床洗浄用ホースのカクイチ耐圧ホース固定バンドとして使用しました。
特にホースが抜けることもなく、メーカー品と遜色なく使用できます。

ARITA FARM 様2026-02-28
用途:
牛舎水槽配管

ウインターオアシス排水パイプに使用されていたスチールのバンドが寿命で腐って切れたので、同サイズのステンレスをチョイス。もうこれで廃業するまで水槽使えます。

2026-01-08
用途:
配管作業

安価な品ですが,問題なく使用できています.重宝しています.要望としては,10個セットなど,パックでの販売もあると良いと思います.一個ずつの開封は,包装のムダと面倒です.

マンションBM1 様2026-03-11
用途:
アパートのベランダ清掃時のホース固定用

ホースの固定外しが多いですが、軽い締具合で、使い勝手も良く非常に良好です

2026-01-20
用途:
灯油配管ホース止めに使用 、

前は針金タイプだったが、今回はステンレス平タイプにしたので、食い込みが少なくて、よかったとおもいます

2026-03-01
用途:
散水ホースの接続

痛んでいた散水ホースを取り換えるときに使用しました。
問題なく使用できています。

2026-02-24
用途:
屋外散水栓の延長ホース締め付け

ねじ締めがスムーズだが作りがしっかりしているので安心。

2025-11-29
用途:
真空ホースの固定に

普通のステンレス製ホースバンドである。きちんとしっかり締め付けられる。今回は、たけのこ口への固定だったので幅広タイプを購入し、満足している。安価で直送して下さるのもありがたい。

2025-10-08
用途:
使用の都度脱着する水中ポンプ用ホースの固縛用

タイトルに書いた通り、常設ではなく使用の都度、ポンプとホースを脱着する。但し頻度は月に1回あるかないか。それでも通常の使用シーンでは一度固縛したら何らかのトラブルでも無い限り外さないのが普通だしメーカーもその用途で作っているかもしれない。そういう意味では締め・緩めが異常に多い環境となるので耐久性が心配。その辺は追ってレポートとなる。
現場ではマイナスドライバーでの締め・緩めにイラ付くので専用のボックスドライバーを使う。そのため、商品情報には六角が何ミリかの表示があると、なお良い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-07
用途:
車の燃料ホースバンド
対象商品:
70169673

構造的に力強く、安心して締め付けられます。オールステンレスがまた良い!

2026-03-09
用途:
ホース接続

オールステンレスで価格も安いのが魅力。不具合なく使用中。

2026-02-01
用途:
熱帯魚用外部フィルターホース用
対象商品:
70169725

エーハイムの外部フィルター用ホースの接続に使用しました。

2025-10-27
用途:
ブレードホースの締め付け

水冷設備の冷却水のブレードホースとタケノコの説ぞk部の締め付けに使用しました。メーカー品と言われてもわかりません。安くて大変満足です。

2025-09-13
用途:
散水時のホース固定

最初、ワンサイス小さいものを購入。使用に差し障りはなかったが、ホースを交換したらギリギリで使いずらくなったので本品を購入。最小径がピッタリなので
都会勝手が改善された。ステンレスで長持ちしそう。マイナスドライバーで締めたり緩めたりできるのがよい。

1人が参考にしています
2025-07-27
用途:
φ130mmのアルミ円盤(複数個)の同じ場所に穴を開けるのに使用。

開けた穴をタップでネジ切りをするので、ズレたらアウト。
1個目を開けたら、下に開けていない物とホースバンドでサンドイッチ。
かなりきつくネジを締めてもネジがダメにならない。
モノタロウブランドでもう1種類あるが、チョットきつく閉めるとネジがダメになるので、こちらがベスト。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
牛舎水道ホース止め。

とにかくテンションが掛けられない。締めようとすると締結限界がすぐ来る。
きつく止めたい場所には全く意味をなさないので、価値がない。

2025-09-28
用途:
シリコンホースとホースニップルの固定

掛かりが悪い個体がある。
最初の締め始めを手で補助しないと、噛んでいないなど。
また、内側のバリが立っていて、シリコンホースを傷つける物もあった、使えなくは無いが、液体の漏れやホースの破断など神経を使う場所には不向きだ。

株式会社エステー工業 様2025-08-15
用途:
配管接続時

このホースバンドは16㎜~10㎜まで取付することができるのでホースの外径を気にしなくて済むのがとても良い

1人が参考にしています