オイラーのレビュー
- 用途:
- フルード交換
- 対象商品:
- 72811744
ブレーキフルード、クラッチもですが、定期的にタンクが霞んだらスポイト代わり使用しています。
車検毎にフルード交換のスパンは短くて、オイラーも安価なので重宝してます
- 用途:
- バイク修理
以前も買ったのですが・・使いやすいです。
キャップの予備がついてるとありがたいですが・・よく無くすので・・(笑)
- 用途:
- バッテリーの精製水の補充
容量が丁度よくて購入しました。ねじ式のキャップがついているので内容物の汚染や、ちょっと倒しても漏れません。
- 用途:
- 機械作業
キャップがついていますので,使用頻度の低いオイル作業には,保管するのに便利です.
- 用途:
- 整備の注油
安価な割に蓋が有って、挿して置く作りなので、私の用途的に便利です。
- 用途:
- 自宅用に購入
スクーター用のギアオイル交換用で購入しました。先端に蓋もついていてよかったです。蓋が付いているとは思いませんでした。
- 用途:
- 組立作業時のオイル投入
今まで他のメーカー品使用しておりましたが容量等が同じで価格が安価だったのでこちらを購入しました。使用感はとくに変わりがないのでこちらの商品で満足です。先端にキャップがあり倒れても漏れる心配がないのでいいです。
モノタロウブランドなので15%割引のときに購入したら激安でした。
- 用途:
- オイル詰め替え用
先っちょが、ねじ式のキャップなのでキャップが行方不明になる確率は無いと思います。片付け時に、ボディーを握り過ぎてオイルの噴出もないので安心設計で良いです。
- 用途:
- ブレーキフルード交換
ブレーキフルードの1L缶からこの容器に移してマスターシリンダーに注いでいる。小さいキャップが付いてるから容器を倒しても液がこぼれることもなく安心。
- 用途:
- 車両整備
いろいろなオイラーを使いましたが、本品のようなシンプルで安価な製品は使い倒しても滅多に壊れるようなこともなく、丈夫で長持ちで良いです。
- 用途:
- 原付バイクのギヤオイル
原付バイクのギヤオイル交換に使用。100ミリリットルだったので120ミリリットル程度を入れて交換。丁度良いサイズでした。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
デフオイルの交換時に使用しました。
特に問題ありませんでした。
次回もよろしくお願いします。
- 用途:
- チェーンソーオイルを入れて使用
先端にキャップがあり、更にそのキャップを外した際に、
保持する部分があり、思った以上に便利。
本体と、キャップの色が違えば、更に良いと思います。
- 用途:
- 定期的な原付のギアオイル交換用に
定期的な原付のギアオイル交換用に購入しました。ギアオイルは約100mlなのでこれで十分。価格も安いので満足です。
- 用途:
- バルブに、水を入れる
零れてはいけない場所で、バルブに水を、入れる作業中、水が、零れないので、気にいっています。
- 用途:
- スクーターのフォークオイル交換
計量カップとシリンジの機能が両立できて、準備片付の手間も減りました。
- 用途:
- 農機具整備に
農機具の可動部の給油用に使います。
気兼ねなく使えるように大きめサイズを選びました。
安価で助かります。
- 用途:
- 整備
- 対象商品:
- 72811744
メモリが入っているので簡易的だが
ギアオイルやフロントフォークオイル入れる
ときに目安になる。
フタがついてるので洗わず再利用出来るのがいい。
- 用途:
- メンテナンス時のエンジンオイル塗布用
メンテナンスで使うエンジンオイルを入れておくため使っています。
エンジンオイルを塗布する時に重宝しています。