ニトリスト・タフ 100枚入のレビュー

平均満足度 4.83 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニトリスト・タフ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)
1,398 / 税込 1,538
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 【用途】掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
設備諸工事作業
対象商品:
73801623

リピート注文
厚みが約0.1mmで耐久性、強度があり着脱の際は破れにくく安心感があります
但し、装着時すぐに破けてしまうのも極わずか数%あります
使用感、問題ないです
もう少し安価な商品がないか探していますがあっても100から300円の差
安価な商品を買って使用感が悪い、不良品率が多かったみたいな場合があったら…と思ってしまうのでキャンペーンコードやクーポンを利用してリピート購入

2025-11-26
用途:
家事、洗車、グリスアップ、ギヤボックス整備
対象商品:
73801623

アレルギーがあるので粉なしですが、スルッと着脱しやすくベトつきもないので作業性が良いです。タフタイプでも指先の感覚を邪魔せず作業できます。また、薄いのはギヤのエッヂ等で引っ掛けてすぐ破れてしまうのですがタフは破れにくいのでGOOD!

1人が参考にしています
榎本農場 様2025-12-03
用途:
家事及び焼き菓子の型洗浄に使用
対象商品:
73801614

今まで同じメーカーの本品より若干薄い品物を使っていたが、これは丈夫で破れにくく、かつ柔らかくて使い安いです。

2025-02-06
用途:
塗装、洗浄など

主に塗装作業の際に使用しています。
程よい厚さで破れにくく、作業性も良いです。
冬の時期はキッチンの洗い物の時にも便利に使用しています。
おかげで痛いアカギレから解放されました。
水仕事には、できれば手首部分の長さがもう少しだけ長いものがあると更によいと思います。
その他、清掃作業など使い道が色々ありますので
100枚入りでちょうど良いです。
今後も継続して利用します。

セントラルキヤン株式会社 様2024-11-12
用途:
機械のメンテナンスで使用

機械のメンテナンスで使用しております。
非常に使い易く、重宝しております。
廃番にしないで欲しいです。

1人が参考にしています
2024-11-09
用途:
金属加工作業時に使用

厚さも薄くないため、作業時に破れることがない、かと言って厚すぎないため作業がいしやすいです。
何度もリピートしてしようしています。

2024-05-14
用途:
作業用に
対象商品:
73801605

職場での作業用に使用。破けにくくSサイズは女性用にピッタリなので毎回使っています。

2024-04-23
用途:
バイクの整備
対象商品:
73801623

これで買ったのは2回めです。かなり丈夫でバイクの整備をしていても破れにくいです。その分、若干ぶ厚いようですが慣れれば気になりません。

2023-11-13
用途:
機械メンテ 油系
対象商品:
73801614

指先の長さが短めで余らないので細かい物を掴みやすく作業性が向上!
今までは、指先余る問題でSサイズの他社の物を使用していたのだけど、手のひらサイズが短く圧迫感を感じる&装着し難かった点がこの商品で解消された。
耐久性もあり休憩時に外したり装着しなおしたりしても、うまく使えば一日一枚で済む。
経済性もあるのでリピ確定です。

株式会社協立機工 様2024-02-01
用途:
製品取り扱い時
対象商品:
73801605

手にしっかりとフィットして手指の間隔もあり、とても扱いやすく、耐久性にも優れており経済的。

2023-12-26
用途:
自動車整備
対象商品:
73801614

密着性もよく耐久性もあります。強くひっかけでもしない破れることはありません。

1人が参考にしています
メタル・プロ 様2023-04-02
用途:
色々なこと
対象商品:
73801623

バイク整備やリフォーム工事などで重宝しています。
枚数もあるしコスパは良いか

1人が参考にしています
2023-07-03
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
73801623

バリなどに引っ掛けるとさすがに裂けてしまうが、それ以外のメンテナンス作業では1日通して使うことが出来ました。

有限会社有田製作所 様2023-12-16
用途:
仕事で使用
対象商品:
73801614

いつもこちらで買っています
もう少し耐久性が良いと更にいいです

太田屋牧場 様2023-02-18
用途:
搾乳作業、機械のメンテナンス
対象商品:
73801614

十分な厚みがあるので安心して使用できます。ピンホールは今のところありません。

2023-02-14
用途:
工場作業用
対象商品:
73801623

他で購入していたがモノタロウさんのほうが安いのでこちらに変えました。製品は満足です。

2022-03-21
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
73801623

各メーカーより販売されていますが、使用感が微妙に違いますね。この商品は厚みがあり、溶剤にも強く素晴らしい商品です。シンナー、パーツクリーナーの使用にも短時間なら耐えられます。

1人が参考にしています
2022-02-22
用途:
車バイクのメンテナンス時

車バイクのメンテナンス時に使用しています。
一時期入手困難になってしまいましたが復活してうれしいです。この手袋は本当に破れにくくて助かります。
安いものだと気づくと穴が開いたりしますが、これなら一日中つけてても破れないです。