ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.69 (113件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ モノタロウ
モノタロウ
419 / 税込 461
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。 【用途】ラジエターキャップの補修用交換部品として
113件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-10
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
12806178

サイズが微妙に個体差があるようで脱着がしづらい感じがします。

緒方自動車 様2024-09-14
用途:
車の整備時
対象商品:
12806178

純正品とかわりなく使用できます。またリピートします。

2023-08-20
用途:
定期交換時
対象商品:
12806196

純正と見比べると全く遜色なし。装着するとなんの違和感もなく装着完了。一通り走りましたが漏れもなく完璧でした。市販で1000円するのに半額で助かります。古いのはゴム部分がもろくなっていて簡単にもげました。車検毎交換が必要かも。

MotorcycleService BrownDog 様2023-09-19
用途:
バイク整備
対象商品:
12806196

圧力もバイクに適合してかなり使い勝手が良い。
定期交換部品にしています。

2023-08-28
用途:
純正品の代用
対象商品:
12806205

車のラジエター液交換に合わせて、ラジエターキャップもモノタロウの物に交換してみたところ、問題無く使えています。good!

2023-06-12
用途:
ラジエーター新品交換のついでに
対象商品:
12806205

昔からある社外品の物はデザインがいかにも後付けのような感じが嫌でわざわざ純正品を毎回買っていましたが、これは見た目もシンプルでよいです。
使ってみての様子見となりますが、とりあえずの性能は問題ないと思います。

2023-06-03
用途:
NSR50用に
対象商品:
12806187

純正部品と比べて造りもしっかりしており、代用品としてコスパ高いです。定期交換する部品なので気軽に交換出来る価格が良いです。

1人が参考にしています
2023-06-10
用途:
車検時や定期点検時
対象商品:
12806178

これまで他社のラジエターキャップを使っていましたが、今回からモノタロウ商品を購入して使用しましたが、純正品とも変わりなく、取り付けも問題ありませんでした。消耗品を安価に購入できて助かりました。

2024-07-17
用途:
ライフJC1のキャップ交換
対象商品:
12806205

爪の引っ掛け部分の厚みが合っていないのか、かなり押し付けながらでないと噛み合わず。受け側を傷めないよう気をつける必要がある。

1人が参考にしています
2023-06-19
用途:
車のメンテナンスに使用しました。
対象商品:
12806205

2個購入して、L880KコペンとLA100Sムーブのメンテナンスで使用しました。大満足してます。

1人が参考にしています
2023-09-01
用途:
メンテナンスです
対象商品:
12806178

定期的に交換する部品です
安く購入できて助かります
皆さんにもオススメします

2023-10-18
用途:
車検前整備
対象商品:
12806205

LLCを交換したついでにこちらも交換。純正品と変わらないと思う。安くてよいです。

2023-08-28
用途:
既存キャップの定期交換
対象商品:
12806205

記載の適合純正品番が、一部代表的な品番となっており正直不安でした。
実際は問題なく換装出来ました。

2023-08-20
用途:
5万キロ超えたので!
対象商品:
12806205

5万キロの走行で車検の時に換えました。
しっかり開閉できますし何も問題ありません
リピーターになりました!

2023-09-11
用途:
車メンテナンス
対象商品:
12806205

多走行S321Vハイゼット問題無く交換出来ました。

2023-07-17
用途:
整備
対象商品:
12806178

消耗品がたくさん有り、すぐ届くので非常に助かります。

ソフィア 様2023-05-20
用途:
車両メンテ
対象商品:
12806196

交換後、東京-三重往復(約1000キロ)往復したけれど
特にクーラントの漏れや吹き出しも無し。
普通に良いんじゃないですかね

2024-05-13
用途:
車両のメンテナンス時
対象商品:
12806178

他商品よりも安く、純正品同等の商品で、使用にも問題ありませんでした。

2023-08-12
用途:
アルトバンHA23V
対象商品:
12806178

20年前購入5万キロ走行のアルトが倉庫に眠っていたので復活させての交換。
チョイノリでしか使わないので純正同等にしました。
壊れる前の定期交換。車検ごとに交換すれば安心。

2023-05-20
用途:
大満足な一品
対象商品:
12806205

モノタロウブランド全品15%オフの時にまとめ買いしました。
物価が高騰してる世の中で、一個365円で買えたのはありがたいです。