Vベルト M形 スタンダード
(83件のレビュー)一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別M形
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト上幅(mm)9
引張強度(kN)2.38
伸長率(%)3.5
内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
ベルト の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 29874258
2024-02-04
- 用途:
- 洗濯機の修理に。
ワタナベ商店 様
(卸売・小売業)
洗濯機のモーターとドラムのプーリー間のベルトとして使いました。
元のベルトは擦り減って、滑りながらおとがひどく
ドラムがひどく揺れていましたが、これに交換すると
見事、音も滑りもなく修理が完了しました。
大変に友人に喜ばれました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29874224
2024-04-12
- 用途:
- 全自動洗濯機保守に
農・林・水産業
全自動洗濯機保守に2本購入。安いのは良いんだが、つなぎ目に大きなバりがある。ナイフ等で加工要。純正品ではないので何か月持つかな????
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29874224
2023-09-13
- 用途:
- 洗濯機の修理用として購入
製造業
シャープ製縦型洗濯機の修理に使用しました。始動はするものの、洗濯の途中でエラーと成りそのまま状態で停止してしまう為、エラーの原因を探っていたところ、Vベルトが切れかかっていることを見つけ、交換を行いました。
今のところVベルトを取り替え問題無く使えるようになり、修理費用も安く抑えることが出来て助かりました。
- 対象商品:
- 29874276
2023-09-15
- 用途:
- 消耗品の交換
農事組合法人皆童丸 様
(農・林・水産業)
コスパ最高M型は近くの商店に在庫ありません2日後には到着しました。助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29874242
2023-05-23
- 用途:
- ボール盤のVベルト交換
グレートツールGREATTOOL 大型ボール盤 GTTB-16GのVベルト交換用に購入。M21とM26の2本交換だがMonotaROブランドはM21しかなかったのでこれで対応。元から付いていた物も中国製だがこの商品の方が柔軟性手触り共に良好です。又購入したい商品です。
- 対象商品:
- 29874346
2023-08-18
- 用途:
- ボール盤のベルト交換に
ボール盤のベルトが劣化していたので交換に使用しました。劣化したベルトと比べるとスムーズで静かです。
特に問題無く使用出来ています。
- 対象商品:
- 29874224
2023-01-19
- 用途:
- 洗濯機のベルト交換に使用。
その他業種
シャープの洗濯機のVベルト交換に使用しました!
洗いとすすぎの時に、きゅるきゅる異音がしだしたので、ネットで検索してVベルトにたどり着きました。
YouTubeでモノタロウさんで購入できると紹介されていた方がいたので、さっそく購入。
交換して、今のところ異音もせず回っております。
ベルトは中国製でした。一応。