週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ローラースタンド 折りたたみ式

ローラースタンド 折りたたみ式 モノタロウ ローラースタンド 折りたたみ式 モノタロウ
(9件のレビュー)

ローラー幅(mm)308 材質スチール 質量(kg)約2.8 高さ(mm)650~1060 使用荷重(kg)40 ローラー外径(Φmm)35 販売区分業務用 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35115963 No.40KG
3,588
3,947 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35115963
2024-01-22
用途:
2×4材の加工に使用

収納性、安価、使い勝手に関してはOKなのでてすがひとつだけ、問題点があるとすれば
足のゴムカバーが簡単に外れてしまうことです。

対象商品:
35115963
2022-01-19
用途:
プレス機の二人作業で 鋼板を今まで一人で支えて もう一人がボタン押す作業で
合同会社RC 様 (製造業)

ロ-ラ-スタンドを使用すると一人作業になるので 安全に作業出来るようになりました。

対象商品:
35115963
2016-12-09
用途:
材料切断時
製造業

価格的にほぼ満足している。また折り畳み式なので収納時はスペースを取らないのがいい

2016-05-28
用途:
木工

他のレビューで強度についてあげられているので
記載のないところのデータについてあげる
 角柱部肉厚  1.35mm
ローラー受部 2.0mm
 設置部足の長さ 短いほう 20cm
       長いほう 42cm 
開脚時 C-C 53cm 

やはり雨には大分弱そうだ
固定ネジ取り付け部のメス側の作りも大分貧弱で
どれぐらいもつか危惧される  
収納は折りたたみ式なので取り扱いやすい

私のような日曜大工で、チヨット使い的なものとしては使えるか!

対象商品:
35115963
2011-04-22
用途:
コンターマシンで大きな鉄板を切るときの支えに使用します。

折りたたむとコンパクトで置き場所には困らないし、ローラーの大きさや高さ調整範囲などはたいへん良いと思います。少しぐらぐらするのと、もう少し重量があっても良いかと思います。

対象商品:
35115963
2015-06-17
用途:
テーブルソーで長尺物の切断時の補助

他メーカーの物を1台所持している。増設の為の買い増し。
各所に錆が浮いており又ローラーの回転も所持品に比べると重い。
当商品の購入は失敗であった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
35115963
2014-07-18
用途:
長物の支持
株式会社 キクナカ 様

錆びてました。保護ビニールが汚れるくらい。結露した水分でさびて流れ出たのだと思われます。
パイプの木口の塗装がちゃんと出来ていないんで見える部分の内側にも錆が確認出来ました。
同様のレビューがある所を見ると、保管方法や商品管理に問題が有るのかも。製品材質にも問題有りか。
モノタロウさんとしては早急に今ある在庫をチェックされた方が良いでしょう。
パイプ上部が開口しているので、屋外や水の掛かる場所では使用出来ません。
また使用されているパイプの肉厚が薄すぎるので、加重には耐えられても打撃や転倒で簡単に変形しそうです。変形したらもう使えません。
丸いゴム足を角パイプにねじ込むというアイディアは面白いですが、商品としてはなんだかなぁって感じです。
強度や塗装が低い分、単価が安いのでバランスはとれているのでしょう。価格相当の価値しか有りませン。
買っといてなんですけど、こんな商品が蔓延すると、良品を製造している業者、ひいては国内産業の衰退をまねきかねません。反省しきり。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。在庫検品の上、今後の対応を検討させていただきます。返品手続きにつきまして、別途ご連絡させていただきます。

対象商品:
35115963
2011-07-28
用途:
長尺物の切断等
大和テクノ 様 (建設業・工事業)

錆がひどく、開封時に錆がこぼれ出てくるほどで、フレームもゆがんでいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
図面はありますか。
回答:
図面のご用意はございません。
2022-04-06
質問:
直結している縦のシャフトの部分の径が知りたい。
回答:
こちらのシャフトは四角形であり、一辺約20mmの正方形シャフトでございます。
2022-04-06