乾湿両用掃除機 ブロア機能付
(64件のレビュー)短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
※底面についているボールチェーンは静電気を逃がすためのものですので、絶対に取り外しをしないでください。
業務用掃除機 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- ガレージの清掃
コスパ良いが、1年位でモーターのカーボンブラシが減ってストップした。
御社に問い合わせたがモノタロウブランドは修理パーツの用意が無いとのこと。しかしモノタロウのサイトに「モーター用カーボンブラシ」で探せば数百円で見つかります。少し改造は必要ですがお試しを。
- 用途:
- 当然掃除
すばらしいです
電気屋さんに行ってみたのですが、いまいちだったのでどうしようかなと思ってたらモノタロウによいのあると聞き購入しました
値段もてごろですし、使いやすくて助かりました
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
モノタロウNo.67-20乾湿両用掃除機のモーターが壊れた為(使用頻度が少ないですが、購入から5年でした。)、モーターの耐久性がNo.67-20の2倍あるとの説明でしたので、此方のNO.95-30乾湿両用掃除機乾湿を選びました。この手の機種はは最低10年は使用したいですね>。
- 用途:
- トイレ清掃
吸引力に問題はなく、取り回しも良く、作業効率は非常に高かった。
- 用途:
- 作業場の清掃
大きさの割には吸引力が弱いのとタンクが思ったより大きかった
- 用途:
- 簡易な床の水漏れ時に
お手頃でしたが、目的がウェットバキュームにという処に魅力を感じていましたので、その点では残念でしかたありません。
「ほぼ水分吸いません」といった感じでしょうか・・・
来まkの段差によりヘッドに隙間が空いている状態となるので、これでは液体はまず吸えないのではと思ってしまいます。
ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 70085672
- 用途:
- 屋外清掃(作業後の切粉等)、融雪機メンテナンス、車内清掃など
2017年に購入したモノタロウの乾湿両用掃除機No.67-20を利用(ホースなど部品を更新できるので便利)していましたが、こちらに更新しました。No.67-20は特に故障したわけではないのですが、容量アップやブロア機能が魅力に感じての購入です。仕様書上では200w→160wで低下していますが、実際の使用感は性能アップ(7年使ったので仕方ない?)しています。さらに仕様書上でで明らかですがかなり静かに感じます。キャスターの2輪が大型になりかなり動きが良くなったように感じますが、少しの傾斜で動いてしまうのでストッパー機能があると嬉しいかも?パイプは3本の接続ができますのでかなり使いやすいですが、強度が低く3本つなげるとしなりが大きくなりますのでもう少し強度が欲しいところです。ブロアはホース接続を変更するだけなので便利です。収納する際にパイプを固定できるのは便利ですが、コードをかけるフックと同方向にあるのはちょっと不便かも?No.67-20が7年使い故障なかったのでこちらがは15年ほど使えるとありがたいですね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ブロア機能はどのように使用すればよいでしょうか。
- 回答:
- ホースのコネクターを本体側面に差し込むと吸引し、本体上部に差し込むとブロー(吹き出し)します。
- 質問:
- 床用ノズルとじゅうたん用ノズルの取りかえ方を教えてください。
- 回答:
- T型ノズル本体の両横にあるツマミを押し込むと、床用とじゅうたん用のノズルが交換できます。
- 質問:
- 電源コードは本体の中に収納できる仕様でしょうか。
- 回答:
- 電源コードは本体には収納できません。本体の横にございますフックに掛けて収納いただけます。
- 質問:
- 部品のみの取扱いはありますか。
- 回答:
- 下記の部品がご使用いただけます。
①注文コード:73631732 掃除機用キャスターセット
②注文コード:73633297 掃除機用ホース・パイプセット
③注文コード:31395227 掃除機用T型ノズル
④注文コード:31395236 掃除機用すきまノズル
⑤注文コード:40973685 掃除機用ノズル・ブラシセット
⑥注文コード:86971096 掃除機用フィルターセット