清掃用品特集


乾湿両用掃除機 ブロア機能付

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ
(64件のレビュー)

短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。

用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書: (3.9MB)
注意
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
※底面についているボールチェーンは静電気を逃がすためのものですので、絶対に取り外しをしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70085672 NO.95-30
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途:
ガレージの清掃

コスパ良いが、1年位でモーターのカーボンブラシが減ってストップした。
御社に問い合わせたがモノタロウブランドは修理パーツの用意が無いとのこと。しかしモノタロウのサイトに「モーター用カーボンブラシ」で探せば数百円で見つかります。少し改造は必要ですがお試しを。

3人が参考にしています
2025-10-21
用途:
当然掃除
農・林・水産業

すばらしいです
電気屋さんに行ってみたのですが、いまいちだったのでどうしようかなと思ってたらモノタロウによいのあると聞き購入しました
値段もてごろですし、使いやすくて助かりました

2025-10-09
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

モノタロウNo.67-20乾湿両用掃除機のモーターが壊れた為(使用頻度が少ないですが、購入から5年でした。)、モーターの耐久性がNo.67-20の2倍あるとの説明でしたので、此方のNO.95-30乾湿両用掃除機乾湿を選びました。この手の機種はは最低10年は使用したいですね>。

2025-11-18
用途:
トイレ清掃
運輸・通信業

吸引力に問題はなく、取り回しも良く、作業効率は非常に高かった。

2025-09-28
用途:
作業場の清掃
島貫 様 (農・林・水産業)

大きさの割には吸引力が弱いのとタンクが思ったより大きかった

3人が参考にしています
2025-11-19
用途:
簡易な床の水漏れ時に
株式会社下村工務店 様 (サービス業)

お手頃でしたが、目的がウェットバキュームにという処に魅力を感じていましたので、その点では残念でしかたありません。
「ほぼ水分吸いません」といった感じでしょうか・・・
来まkの段差によりヘッドに隙間が空いている状態となるので、これでは液体はまず吸えないのではと思ってしまいます。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
70085672
2024-10-10
用途:
車内の清掃
古川商会 様

すみずみまで、小石でも、湿ったほこりでも、よく吸う掃除機です。

対象商品:
70085672
2024-05-23
用途:
屋外清掃(作業後の切粉等)、融雪機メンテナンス、車内清掃など

2017年に購入したモノタロウの乾湿両用掃除機No.67-20を利用(ホースなど部品を更新できるので便利)していましたが、こちらに更新しました。No.67-20は特に故障したわけではないのですが、容量アップやブロア機能が魅力に感じての購入です。仕様書上では200w→160wで低下していますが、実際の使用感は性能アップ(7年使ったので仕方ない?)しています。さらに仕様書上でで明らかですがかなり静かに感じます。キャスターの2輪が大型になりかなり動きが良くなったように感じますが、少しの傾斜で動いてしまうのでストッパー機能があると嬉しいかも?パイプは3本の接続ができますのでかなり使いやすいですが、強度が低く3本つなげるとしなりが大きくなりますのでもう少し強度が欲しいところです。ブロアはホース接続を変更するだけなので便利です。収納する際にパイプを固定できるのは便利ですが、コードをかけるフックと同方向にあるのはちょっと不便かも?No.67-20が7年使い故障なかったのでこちらがは15年ほど使えるとありがたいですね。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ブロア機能はどのように使用すればよいでしょうか。
回答:
ホースのコネクターを本体側面に差し込むと吸引し、本体上部に差し込むとブロー(吹き出し)します。
対象商品:
70085672
3人が参考にしています
2020-11-05
質問:
床用ノズルとじゅうたん用ノズルの取りかえ方を教えてください。
回答:
T型ノズル本体の両横にあるツマミを押し込むと、床用とじゅうたん用のノズルが交換できます。
対象商品:
70085672
2人が参考にしています
2020-11-05
質問:
電源コードは本体の中に収納できる仕様でしょうか。
回答:
電源コードは本体には収納できません。本体の横にございますフックに掛けて収納いただけます。
対象商品:
70085672
1人が参考にしています
2020-11-05
質問:
ゴミが溜まるタンクの中に袋などを取り付けて使用できますでしょうか。
回答:
ゴミ袋等を入れてはご使用いただけません。
対象商品:
70085672
2020-11-05
質問:
部品のみの取扱いはありますか。
回答:
下記の部品がご使用いただけます。
①注文コード:73631732 掃除機用キャスターセット
②注文コード:73633297 掃除機用ホース・パイプセット
③注文コード:31395227 掃除機用T型ノズル
④注文コード:31395236 掃除機用すきまノズル
⑤注文コード:40973685 掃除機用ノズル・ブラシセット
⑥注文コード:86971096 掃除機用フィルターセット
対象商品:
70085672
5人が参考にしています
2020-11-05
すべてのFAQを表示する