エアコンオイル
(490件のレビュー)R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため直射日光の
当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が
40℃以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 00761452
- 用途:
- エアコンのコンプレッサー交換で
車のエアコンのコンプレッサーが故障したので新しいコンプレッサーに交換した
際にエアコンガスとエアコンオイルを注入を、コンプレッサーにエアコンガス
だけ最初に入れた時は回転が重たく回る感じでしたが、モノタローが販売して
いるエアコンオイルを注入すると回転も軽く回る感じに、数本入れるためお安く
購入できるのが良いです、もう少しお安ければもっと最高ですが
- 対象商品:
- 00761452
- 用途:
- クーラーガス補充時
mh34sワゴンRのエアコンの効きが悪いので調べるとガスが抜けていた。オイルまでは抜けて無いと思ったのですが念の為、1本だけ補充した。この値段だと手軽に補充できるので良いです。オイル量の多目の商品もあると良いです。
使用してもこの手の商品は、分かり難いですね。順調にエアコンが作動しているので問題無いです。
- 対象商品:
- 00761452
- 用途:
- 車のメンテナンス
2年ぶりにエアコンオイルを補充しました。
軽自動車ですが、エアコン動作時の負担が軽くなったことが実感でき、燃費も少し改善したようです。
以前、普通車にも補充しましたが、軽自動車の方が効果が実感できると思います。
この商品は大変にコスパが良いので、定期的に使おうと考えています。
- 用途:
- オイル比較
今まで高級なエアコンオイルを使っていました。
お試しにモノさんオイルを注入して見ました。
調子を崩していない車輌に注入した結果は遜色を感じなく
エアコンがよく冷えるようになりました。
エアコンオイルの注入は毎年5月に1本がオススメです。
- 用途:
- カーエアコンのメンテナンス
ガス補充と同時に使用しています。価格は安く、問題なく使用できます。
コンプレッサーの音が静かで滑らかになったような気がします。
- 対象商品:
- 00761452
- 用途:
- カーエアコンコンプレッサー潤滑
20年近い車齢の軽バンに、補充しました。補充前は、油膜切れだったのか、アクセルを踏んでも、ブレーキを引きずってるのかと思うくらい、加速しなかったのが、補充後は、コンプレッサー回ってるのかと思うくらい、滑らかになりました。この価格で、コンプレッサー焼付きが防止出来るのはありがたいです。
- 対象商品:
- 00761452
- 用途:
- 定期的なメンテナンス
三年前に他の物を補充してから月日が経ったので、そろそろオイルやガスも補充しようかと思い安いので、これを選択 車も軽で20年前のミラジーノなので、コンプレッサーもオイル補充も不可欠な年代物 冷気はそこそこ出てましたが、漏れが無いとも一概に言えないので
事前予防策 オイル補充が目的ですがガスも入ってるので、一石二鳥 結果は、温度が15.3度から13.4度に下がって効果抜群でした。アイドリング状態ですので、走行するともっと下がりそうです。