在庫限りセール


エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ
(37件のレビュー)

自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。

用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (5.5MB)
注意
※大型車など、タイヤの種類・形状によっては使用できない場合があります。
※ご使用の際は必ずお車のDC12Vシガーソケットより電源を取って下さい。アダプター等などで家庭用電源でご使用になられました場合、アダプターのスペックによりご使用出来ない場合がございます。
※厳密に空気圧を調整できる商品ではございません設定空気圧より約10~20%程度、高く表示(充填)されて停止します。
※設定範囲を超える圧力が必要な機器には絶対に接続しないでください。製品の故障や思わぬ事故の原因となります。
※15分を超える連続使用は出来ません。それ以上使用する場合は必ず20~30分以上冷却してからご使用ください。15分以内でも周囲温度がが高い場合、使用中に本体が熱い場合、またはコンプレッサーの回転が鈍ってきた場合、直ちに使用中止して1時間以上冷却させてください。
※電源をONにした際に、コンプレッサーが動かないことがありますが、前回の空気圧の値を記録しているためです。再度電源を入れなおしていただくと、正常に動作いたします。

※ホース収納時は、先にソケットを収納してください。ホースから先に収納するとソケットがうまく収納できない恐れがあります。
※アダプター使用時には、ロックレバーを立てた状態でアダプター取り付け後、ロックレバーを倒してください。ロックレバーを正しく使用しないと、アダプターが外れて正常に使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53383786 -
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53383786
2026-03-25
用途:
自動車のタイヤ空気充填
川正管財株式会社 様 (不動産業)

取り扱いに関して難しい事も無く初心者にも簡単に扱えます。
但しコンプレッサーの動作音が非常に大きく住宅街の夜間使用には気を使う。
シガーライターに接続して使用する電源コードが少し短いと思う。
また使用後の充填ホースなど収納が面倒である。

2026-01-12
用途:
タイヤへの空気入れ
建設業・工事業

使い方は簡単で空気圧の調整も簡単です。
ですが、ハイエースにはコードの長さが足りず、もう一台の車のシガライターから使いました。
また、4本目まで連続使用した為に、熱で内部が焼けて壊れました。連続使用は避けた方が良いです。
でも良かったし、安価なのでもう一度購入しようかな。と。

対象商品:
53383786
2026-01-09
用途:
車の空気入れに
相沢工房 様 (製造業)

機能面では不満は無いですが、実際の商品が予想よりゴツけデカいかったので…チョイ場所取りますね…ソレ以外は満足です。

2025-08-11
用途:
バイクのタイヤの空気入れ

電源がAC100VではなくDC12Vなので、車のシガーソケットを使ってやる必要がありますが、電源コードが3m有り、作業的には問題なくやれました。デジタル表示がもう少し大きければ見やすいのですが、バイクのタイヤの空気入れとしては十分実用になります。

1人が参考にしています
対象商品:
53383786
2025-03-25
用途:
自動車タイヤのエア調整
自動車・二輪車・自転車関連業

時間はかかりますが十分使えます。初めて使用したので音の大きさには驚きました。サーキットやジムカーナ場での使用が吉かと思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
53383786
2024-04-27
用途:
バイクや自転車のタイヤエア充填に使用

2019年9月に初回購入しましたが、2024年4月、製品裏の収納スペースから取り出す際にホースが切れてしまいました ホースが嵌まる箇所に力が加わり続けたゆえの劣化でしょうか 他社製品の購入も考えましたが、デジタル表示の割には安価&容易に使えるので再購入しました 今後保管時にホースは収納しないで使用し、様子を見たいと思います デジタルによる空気圧数値もまぁまぁ近似値を示しています

5人が参考にしています
対象商品:
53383786
2024-06-25
用途:
車整備
その他業種

オートストップ機構は感動ものです。何方か投稿されていましたが、バルブ空気挿入口が硬くて外れづらいです。最初にシリコンスプレーを塗ると外しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53383786
2023-02-26
用途:
タイヤの空気入れ
その他業種

ボタン操作、デジタル表示で空気圧を設定、記憶できるので、タイヤの空気圧管理にとても便利です。エアーゲージで確かめましたが、正確です。ライトは不要と思っていましたが、足もとで作業するには役立ちます。
ただ、ノズル部分はねじ込み式のほうが空気漏れなく確実に接続できると思います(車に標準装備のパンク補修剤用コンプレッサーはねじ込み式)。浮き輪やボールの用途は削って、車専用と割り切ってもいいのではないでしょうか。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
・質量は何グラムですか。
・本商品の音の大きさはどのくらいですか。
回答:
・質量は約1050gでございます。
・音につきまして、大きさのデータはございませんが、モーターで動くものとなりますので、多少の音は発生します。 
2021-03-15
質問:
設定範囲が1030kpaまでということですが、850kpaまでスポーツ用タイヤに空気補充するのにかかる時間は、おおよそ何分くらいでしょうか。
回答:
空気補充にかかる時間はタイヤによって異なる為、詳細なデータがございません。
こちらの商品は、設定範囲1030kPaで、連続でのご使用は15分以内となっております。
続けてご使用される場合は15分以上休止して本体を冷ましてください。
やけどをしたり故障の原因となります。
使用中に本体が熱い場合、またはコンプレッサーの回転が鈍ってきた場合、直ちに使用中止して1時間以上冷却させてください。
2人が参考にしています
2021-03-15