エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250354 |
|||
コネクタセット 散水用 4分岐
(89件のレビュー)4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 菜園のホース分技
今まではモノタロウさんの2分技タイプを使用していましたが、菜園を広げたので4分技の物に交換しました。圧力損失もほとんど感じられませんでした。6分技や8分技もあったらおもしろいですね。
- 用途:
- 作業小屋等への分岐用
自宅から10mほどの作業小屋及び庭水遣りへの分岐用に購入しました。大変便利に使用しています。
- 用途:
- 家庭菜園用
ホース二本を使用して家庭菜園の潅水に使用。潅水後は元栓を閉じて圧抜きの為、使っていない出口を開いている。UV耐性が有れば大満足。評価は3年後くらいかな。
- 対象商品:
- 18932543
- 用途:
- 玄関先の植栽や鉢植えへのタイマー水遣りシステムの分岐に使用
4本のホースに分岐送水するのに長年この商品を使用しており、経年劣化での交換として購入しましたが、コンパクトに繋げて操作も簡単で気に入っています。ホース用コネクタが付いてこの値段は満足です。
- 用途:
- 庭の散水栓
セフティ3と何が違うのか、まったく解りませんが、4割近く安価であり、更にホースコネクターも付随しており、コスパ最高です
- 対象商品:
- 18932543
- 用途:
- 潅水チューブの接続
接続したホースに潅付けています付けています。これまで潅水チューブの流量を調整できず、苗が小さいときは、水が飛びすぎて困ることもありました。調節のコックがついているので、適した流量を送ることができて便利です。特に違う種類の潅水チューブを接続しても
コックを調節して思った通りに潅水できています。
- 対象商品:
- 18932543
- 用途:
- ビニールハウス内の潅水
3つほど買わせていただきました
このお値段で手に入るのは嬉しいです。
追加でまた買わせていただきます
- 用途:
- スプリンクラーの分岐
スプリンクラーの分岐用に購入しました。以前は二分割を2つ接続して分岐させていましたがスッキリしました。他社と悩みましたがモノタロウにしましたが遜色ないと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 分岐の元となるコネクタにホースを接続することは可能でしょうか。
- 回答:
- 蛇口のみ接続可能となっている為、ホースを接続することは出来ません。
- 質問:
- 4つの水流を1つに合流させて使用することはできますか。
- 回答:
- 本来の使用用途とは異なる為、ご使用はお控え下さい。
- 質問:
- 「ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください」と注意書きに記載がありますが、なぜでしょうか。
- 回答:
- 製品に常圧がかかることにより、劣化が早まってしまう為です。