エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚
(9件のレビュー)スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
※裁断枚数以内でご使用ください。
※作業時は水平で安定した場所でご使用ください。
※刃を交換する際は刃先に触れないようご注意ください。
※カッターマットを付けてご使用ください。
※クリップや針などの金属は必ず取り除いてからご使用ください。
※粘着剤の付いた用紙を裁断しないでください。
※紙以外の物は裁断しないでください。
文房具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 31565249
- 用途:
- 包装用紙のカット
低コストで生産・販売する為、取説がないのは理解します。
しかし、品物が届き早速使おう、と思っても歯の取り付けが上手くいかない。カチッとはまらず苦労しました。他の方も投稿していますが、刃をスライドさせるバーが固くてちっとも上がらず、男性にも手伝って貰いましたが力ずくでただ上に上げるだけだったようです。
これは女性の力では無理だと思います。何処を持つのかもわからず、切るたびに相当な力を要して上げるのかと思うとうんざりです。
結局、ロック部分をやすりで削り、少し緩めにして使いやすくしました。
そしていざカットしてみると、刃が回転中に外れるし、これって不良品では?と疑いました。
作りが華奢で気をつけないと壊してしまいそうです。
それからペーパーガイドは便利ですが、寸法が合っていない。若干長めの物が届き、セットすると真ん中がたわんでしまい、役立たず。仕方ないので少し削り、ジャスト寸法にしました。
替刃が裏面にセットされていたのも分かりませんでした。
スライド式のペーパーカッターは使いやすく、しかもA3サイズはなかなか見ないので、
思わず購入してしまいましたが、突っ込みどころ満載です。
動画を作成しているので、商品の使用感はお分かりだと思いますが、取説がない分もっと細かいところも分かりやすく紹介して欲しいです。
壊さない様に気を付けて使っていきます。
- 用途:
- 用紙を切る際に使用
何年もモノタロウさんで買い物をさせて頂いてますがここまで最悪な商品は初めてでした。
用紙を挟むカバーが硬すぎて、手ではなかなかあきません。
使用一発目でカッターの刃部のカバーが外れ刃が落ちました。
とにかく使い勝手が悪い商品でした。
- 対象商品:
- 31565249
- 用途:
- 紙切
以前かったものと間違えたのか。。。
押さえも開きずらく、着るときも押しながらじゃないと切れないので、すごく使いずらいです。失敗しました。
- 対象商品:
- 31565249
- 用途:
- 紙、プラスティック薄板のカット
期待通りの働きをしています。カッターの寿命が短いのでは思い予備の刃も購入しましたが当分先まで不要みたい!
残念なのは定寸切り時にマグネットの押さえ棒がずれてしまい途中で調整を要することと目盛りが読み取り難い
- 対象商品:
- 31565249
- 用途:
- 用紙のカット
刃をスライドさせるバーが固すぎます。手ではなかなか上がりません。開けるのにも力が必要なためすぐに割れたりするんじゃないのか。と思いました。
初めて使用してすぐに刃が回転中に外れてしまいました。
その後は使用するたびに刃が外れてしまいちっとも使い物になりませんでした。
レビューはしっかり見ないといけませんね。特にA4の方のレビューをしっかり確認しておけば良かったと大後悔です。
全く使えないので、次はレビューをしっかりみてすぐに買い換えました。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
お届け時に不良がございました際は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
- 対象商品:
- 31565249
- 用途:
- ラミネートのカット
この価格でこの品質なら満足です。ただ、紙を挟み固定するときの、スライダー部の上げ下げの作業がやりにくいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)