エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り
(35件のレビュー)暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。
クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。
厚手のシートなので拭き心地もばっちり。
245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
※目のまわり・キズ・はれもの・しっしん等の異常のあるところや、粘膜・除毛直後のお肌には使用しないでください。
※アルコールに敏感な方や肌が弱い方、乳幼児には使用をお控えください。
※目に入らないようにお使いください。もし入ったときはすぐに十分に水で洗い流してください。
※揮発性成分が目にしみる事がありますので、十分にお気をつけください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合、
また使用したお肌に直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。
そのまま使用を続けますと、症状を悪化させる事がありますので、皮膚科専門医に相談してください。
※シートは水に溶けませんので、水洗トイレ等には流さないでください。
※パウダーを使用していますので、シートを衣服につけないよう注意してください。
衣服が白くなったときは、ハンカチか洋服ブラシで落としてください。
※家具、電化製品等はふかないでください。
※高温になる場所、直射日光の当たる場所には置かないでください。
※アルコールを含むため、火の近くでの使用及び保管は避けてください。
※開封後はお早めにお使いください。
※衛生上、一度使用したシートは再度使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※ごみの分別にあたっては、自治体の区分に従ってください。
※本体容器の取り出し口には寿命がありますのでシートが切れにくくなったら新しい容器に交換してください。
日用品 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 夏場の工場内の作業の熱中症対策に使用しています。
汗を拭いた時に冷たくさっぱり感があり、その後細長く折りたたんで首の後ろ側に乾燥するまで置いておくと涼しく作業できます。
- 用途:
- 熱中症対策として使用
安価でシートも大きく使い勝手が良いです。
ただ肌が弱い方だと特に顔を拭くと・・・痛い と感じます。
私はそれが気持ちいいですが。
- 対象商品:
- 62964485
- 用途:
- 作業後、終業後に
3回ほどリピートしています。
安価で匂いもよく、重宝しています。
2点気になる点があります。
・シートを単純に引っ張ると2枚目がついてくる
シートの出てくるところを押さえたり、上手に使用としないといけないので気を遣う
・こちらは個人的にですが
大判なことはいいのですが、少し薄いかも
一回り小さくして厚くしてもいい
- 用途:
- ホテル・レストランサービス業務終了後や就労前の汗拭き
シートが大判で使いやすい。
不特定多数のスタッフが使用する為、容量が多いのが助かる。
バケツ入りで使いやすく、詰め替え用があるのが良い。
- 用途:
- 自動車整備工場
汗をかいた後これで拭くとさっぱりします。もう少し値段が安いと嬉しく思います。
- 対象商品:
- 62964485
- 用途:
- 汗をかいたとき
肉体労働も事務仕事もある事務所にいます。
体臭が気になる人がいますので、「汗をかいたら使ってください」とおいたら事務所の匂いが軽減しました。なかなかデリケートな問題で言いにくい事ですが、本人も気にしてくれるようになって被害が減りました。
値段がだいぶ上がったので☆-1です。
大判で厚手なので、がっつり拭けます。
- 対象商品:
- 62964485
- 用途:
- 作業終わりのふき取り
ドラッグストアの大判サイズボディシートを使用していました。季節問わず使用していますが
スッキリ感、コスト面も満足しリピート品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 容器の材質を教えてください。
- 回答:
- 容器の材質は、プラスチックになります。
- 質問:
- このシートを掃除用に使用できますか。
- 回答:
- こちらの商品は、体の汗などを拭くボディシートになります。
用途外のご使用はお控えください。
- 質問:
- こちらの容器のフタのみの取り扱いはありますか。
- 回答:
- フタのみの取り扱いはございません。