よくあるご質問(FAQ)

日刊工業新聞社

設計者に必要な材料の基礎知識

本書は、はじめて設計を学ぶ人あるいははじめて設計をする人が、設計に必要な材料の基礎知識を限られた時間の中で、できるだけ効率よく身につけられるように、設計者の立場、材料を使う立場に立ってまとめたものである。第1章 設計と材料(材料に関係した事故の例:設計と材料選定)第2章 機械に用いる材料(材料規格:鉄系材料 ほか)第3章 設計要求と材料の機能(設計要求:強度から見た材料 ほか)第4章 設計における材料の選定(設計要求と自動車材料:さまざまな分野での材料適用)第5章 設計のポイントと材料データ(設計のポイント:材料の物性 ほか)
ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絞り加工の仕組みと種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/siborikakou_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

せん断加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/shearworking_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工のトラブル対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/presskakou_trouble/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス機械の特徴と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/press/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

張り出し加工の仕組みと種類豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/haridasikakou_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲げ加工の仕組みと種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bending_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧延の目的と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rolling_type/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

商品詳細へ戻る