黄色を購入しました。ちょっと急な階段なのですべり止めテープを貼ったことによりかなり安心感が増しました。足元がしっかりします。カットするときハサミで切ったのですがその後切れなくなりました。カッターの方が良いかもしれません。しっかりくっついて当分はがれる心配はなさそうです。
粘着も強く今のところ問題なし。少し時間をおいてどのような変化があるかで今後の追加購入を検討させていただきます。
以前は他社の製品を使用していましたが、それに比べて粘着が弱いような気がします。まあ、価格が安いのでリピートします。
設置して最初の雨で外枠にサビが出ました。(設置後2日)
受け金具セットで購入しましたが、バーがキャンセルされ受け金具だけ発送してきました。最悪の対応でした。間に合わないので他で対応し金具が無駄になりました。
脳梗塞で右手先が不自由になっている家で、階段の登り口の手すりが高く、困っていました。以前縦手すり用に40センチを買って取り付けていましたので、今回は60センチを2本を階段の左右に低めに取り付けました。ディンプルが大きくて、径も太かったため、満足してもらっています。
老父と二人で取り付けました。精密に測らなくても調節でき、作業は比較的簡単でした。お安かったのに仕上がりもきれいで丈夫そう。満足です。
外階段の踊り場のタイルが樹木の木汁と湿気で真っ黒になっている
思ったよりも取付作業がやりやすくきれいに仕上がった
エンジンオイルの交換とともに購入してみました。
別番で頼んでも、同一番号のセットが出来る場合がある。