これまでは他のメ-カ-品を、使用していましたがコスパの面でこちらを購入、使いやすかったので、今まで数台購入して使用していますが、故障がある程度使用して壊れるのは仕方ないのですが、故障個所が本体内部モータ-冷却用ファンが使用中に凄い音でバラバラになります。複数人で使用し、古くなれば使用中に落とすなどの衝撃などがあったんだろうと思いましたが、さほど使用期間もないグラインダーの”内部のファン”もバラバラになりました。今回と同じ破損が 2、3台目なので
割高。
着け心地があまりよくなく、ゴムも締め付けがきつく思ってた感じと少し違いました
今までのトリポリ〔総研ブランド〕より単価がリーズナブルなので使用頻度が多いので助かっております。
可も不可もなく無難な商品です。メーカー品なので安心感があります。
医療用は高いので今回はこれにしましたが、すぐに破れます。
先端面の使用ですが、良く金属研磨されます。
コンパクトで使いやすいですね。
以前利用していた工具屋さんだと最大60パイで幅も25で作業しにくい事がありましたが、この商品は大きさ、幅があり作業時間短縮にもつながり最高です。
粉塵のある作業場ですが、鼻や口の周りが汚れず助かっています。
今まではこの様な商品が取引工具屋さんでは手に入らず軸付バフを特注で作ってもらい使用していました。その為単価が高く先端の軸が出ているため最終工程で傷を作り頭を抱えていたのが、この商品だと頭の部分〔軸〕が隠れてていて頭部分も使用出来るし、なにより大きさが3種類もあり色々な大きさの品物を仕上げる事が出来最高です。改善点は強いて言えばちよっと物に引っかかる、端を仕上げているとバフがバラバラに剥がれてしまってスグ小さくなってしまう点です。それ以外は全て満足です。
今までの他のメーカーの物より良い気がします。



眼鏡をしてマスクをしますので大変に便利です