LOCTITE 222のレビュー

平均満足度 4.61 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE 222 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,298 / 税込 1,428
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。 【用途】ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-29
用途:
振動対策
対象商品:
14475995

ロックタイトを始めとする嫌気性緩み止め剤には、硬化した接着面の破断が始まる「破壊トルク」と、接着面が破断した後引き続きねじを回し続けるのに必要な「脱出トルク」の概念があります。
そして、ねじ側には規定トルクと共に「破断トルク」の概念があり、理屈の上では嫌気性接着剤の破壊トルクがねじ側の破断トルクを上回っていた場合、バーナーなどによる加熱で嫌気性接着剤を規定温度以上に熱して無効化しなければ、確実にねじを折ったりネジ頭を潰したりすることになります。
この紫色の222は破壊トルクが6Nm、脱出トルクが4Nm。
ブレーキローターやスタッドボルトなど、高力ボルトを使用しバーナーでの加熱も可能なごく限られた場所に対して、整備マニュアルで塗布が指定されている青色の243が破壊26Nm、脱出5Nm。
自分で車体を整備する「プロの整備士以外の」人達が、しばしばスタッドボルトや振動で外れやすいビス類にベタ塗りしたがる「永久接着・耐熱型」の赤色の263は、破壊も脱出も33Nmを要求します。
一方、金属ボルトの破断トルクはM6が約14Nm、M8は約36Nm、M10は約46Nmとなっています。これは理論上の最大値で、通常はこの6割程度を超えると破断や塑性変形の危険が一気に増すとされています。工具の対辺は通常、M6が10mm、M8が12mm、M10が14mmなので、使用工具が対辺12mm以下のねじに243以上のものを安易に塗布すれば、余程状態が良くなければねじを折る結果になるかと思います。
故に私は、少なくともオートバイの整備ではいくら振動対策といえども、この222以外を使う気には絶対になれません。スタッドだって永久に脱着をしないわけではありません。規定のトルクが掛からなくなれば交換したり、雌ねじ修正の為に外す場合だってありえます。その作業の際にスタッドを折るリスクは出来るだけ避けたいです。
エンジンや車体を台無しにする「人災」は出来るだけ避けたいですから。

1人が参考にしています
2024-06-15
用途:
ビスの緩み止め
対象商品:
34933525

商品のネジが緩みにくくなり、定期的にチェックする回数が減り助かっています

2023-11-17
用途:
機械組立時
対象商品:
02335916

初めて使用させていただきましたが、使いやすくて助かりました

有限会社 柴藤自動車 様2022-08-01
用途:
メガネのねじの緩み止め
対象商品:
34933525

デスクワークと現場仕事そのたびにメガネをかけ替えているとネジが緩みやすく、少しでもマシになればと購入。
通常よりいくぶんかは締め直す頻度が減ったように思われます。
中強度にすればもう少しという気持ちもありますが極小のネジにさすがにそれはということで暫くこれを使ってみます。

1人が参考にしています
青葉商事 様2021-11-28
用途:
固定と腐食防止
対象商品:
34933525

型番だけで覚えている場合問題ないのですが、大き目の文字で強力度合いなど表示されると助かります。

2020-11-20
用途:
ネジロック
対象商品:
34933525

ボルト・ナット類のネジロック。ネットだと様々な種類が選べるので良い。

2020-08-17
用途:
バイクのねじロック
対象商品:
34933525

ゆるみ止めとしての強度が高いと次に緩めようとしたときに難儀する(特にヤマハ車)。ねじの固着防止(錆止め)も兼ねて弱いタイプを選択している。

1人が参考にしています
2020-10-01
用途:
ラジコンのネジに
対象商品:
34933525

ラジコン車の緩んでほしくない可動部のネジ止めに重宝しています。

2020-06-10
用途:
ビスの緩み止め。
対象商品:
34933525

そんなに大量に消費するわけではないので、私にとっては丁度良い量です。
商品自体はロックタイトですので間違いはありません。

2020-06-06
用途:
ストラト(ギター)のアームに使用
対象商品:
34933525

ストラトのアームのネジに使いました。
硬くなりすぎずブラブラもせずちょうど良いあんばいになりました。より強い強度のものもありましたが安ぱいをとってこちらの商品を選びました。

株式会社ニッキ 様2020-04-23
用途:
自転車のねじ止め
対象商品:
34933525

子供の自転車のネジに対し緩み止めとして購入しました。
使い勝手も良く満足しています。

2019-10-06
用途:
機械部品の固定【ネジ)
対象商品:
34933525

緩んでは困るところに使っておりますが、注入ノズルに液だれがあり、数か月するとだれ出た分が硬化してキャップのしまりが悪くなる。
これが解消されるといいなと思います。

2020-12-04
用途:
コンパクトで使い勝手がよい。
対象商品:
34933525

この大きさ、コンパクトなのに、良く使いますよ。使い勝手いいですね。

2018-09-10
用途:
小ネジの緩み止め
対象商品:
34933525

緩み止めと言ったらロックタイト。
222、243、638を揃えておけば間違いないでしょう。

4人が参考にしています
2020-07-03
用途:
初めて使用したので使用感は?
対象商品:
34933525

ボルト等のさび止めも兼ねているようなので購入しましたが、良いのかどうかは判断できません。すみません。

2019-02-27
用途:
分解組立が多い機器に良いです
対象商品:
34933525

しっかり乾燥させれば、がっちりしますが、
取り外しも樹脂のネジを壊さず外れます。
ちょうど良い硬さでした。

2018-09-12
用途:
ネジの緩み防止
対象商品:
34933525

振動で緩んできたネジのロックに試しています。
止まってくれればありがたいので様子を見ています。

1人が参考にしています
エアーテックス株式会社 様2018-06-20
用途:
緩み止め。
対象商品:
34933525

カップリング、プーリーのセットボルトに使用してよかった。

2017-07-26
用途:
ネジの固定時に
対象商品:
34933525

強力ではないが、ネジの緩み止めとして塗布すると、後で緩める時にも丁度良い。
M3~M6ぐらいのネジに使用しているが、絶妙な緩み止めの加減。
しばらく使用しないと、ノズルの先が詰まるので、必ず一緒に画びょうのような針を持っておくとよい。

1人が参考にしています
2017-07-12
用途:
ネジロック
対象商品:
34933525

ネジロックとして ネジの緩み防止に使用します 一番弱く外し易タイプです。