車止め用接着剤 車止め用のレビュー

平均満足度 4.48 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン
セメダイン
1,198 / 税込 1,318
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。 【用途】車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-13
用途:
車止めブロックの固定

説明書きにもあったが、ブロック2個分の固定にちょうど使いきりの量

2024-03-05
用途:
現場で使用
対象商品:
02334893

パーキングブロックを購入したため同時に購入、効果は時間がたたないとわかりません。

2021-10-28
用途:
車止めの固定
対象商品:
02334893

車止めの固定に使用したが接着が良い。アンカーと共有したがアンカー要らない位でした

2020-12-19
用途:
パーキングブロック設置
対象商品:
02334893

前回はアクリルエマルジョン系の接着剤で固定したのですが先日剥離しました。
今回は「耐衝撃に優れた弾性接着剤」と記載されていた本接着剤(一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤)を選択しました。
施工は問題なく完了しました。長寿命に期待しています。

2020-06-02
用途:
屋上フェンスのブロック基礎接着に仕様しました。
対象商品:
02334893

防水にアンカー穴をあける事が出来ず、ブロック基礎据置に使用と
思いましたが、この接着剤を使用し、接着することが、できました。
フェンスのぐらつきが、なくなりました。

2020-01-27
用途:
車止め
対象商品:
02334902

速乾性がほしい
粘着性がもう少しあれば
良いかなと思います。

1人が参考にしています
2020-01-27
用途:
車止めブロックの接着用
対象商品:
02334902

モルタルのタタキ面に車止めを接着する際に使いました。結構ガッチリ着くので、とても良いです。

2019-08-26
用途:
車止めを付けるとき
対象商品:
02334902

良くくっつきます。バッチリです。ちゃんとつきます。

山田木型製作所 様2018-11-13
用途:
車止めブロックの固定
対象商品:
02334902

車止めブロック2個分丁度で、強度も大丈夫そうです。

1人が参考にしています
2018-03-30
用途:
アスファルト舗装面への車止めの固定
対象商品:
02334893

アスファルト舗装面への車止めの固定にはピッタリの商品です。これ1本で車止めブロックを約4本接着できます。商品も注文の翌日には届き、大変助かりました。

1人が参考にしています
2017-05-31
用途:
駐車場
対象商品:
02334902

はみ出た部分は固まってからカッターで簡単にカットして除去出来ます。

2016-10-03
用途:
再度車止め用に使用
対象商品:
02334902

数ヶ月前に設置したら保持できなくなりました。接着部と地面を清掃してたっぷりの接着剤で保持完了。これで、大丈夫かな・・・

1人が参考にしています
2016-06-25
用途:
駐車場の車止めの接着
対象商品:
02334893

簡単に車止め(コンクリートブロック)を接着出来ます。台数分を接着する場合、1本ではすぐ使いきってしまいます。

2017-04-28
用途:
車止めの接着
対象商品:
02334902

満足して使えました。また機会があれば利用したいです。

有限会社椿商店 様2016-07-12
用途:
ブロックとコンクリート床の接着
対象商品:
02334893

どの位持続するか解らないが接着力は強い。

2015-03-04
用途:
会社の車止め
対象商品:
02334893

まずは料金が安いです。維持して下さい。
縁石の大きさにもよりますが3台分には使用可能です。
最後使い終わったら先端部分に大分残ってしまうので、先端分がもう一つ
あれば重ねることで貯まっているものがすべてきれいに出せれます。

1人が参考にしています
2014-11-25
用途:
駐車場の車止めの接着
対象商品:
02334893

早速使ってみました。24Hでしっかりくっついていました。耐久性はまだわかりません。

2016-09-30
用途:
車止めの固定に利用
対象商品:
02334893

固定用アンカーボルトを利用せずに、当商品のみ利用し固定。
ビクともしないほど固定されてビックリです。
経年劣化がどのくらいで進行するか経過観察と検査は必要

2014-10-21
用途:
コンクリート地の駐車場に、コンクリート製車止めを固定。
対象商品:
02334893

乾燥した状態で、接着面の汚れをタワシでこすって清掃してから、車止めの裏面、外寄りを2周ほど塗布して貼り付けました。車止め2個で半分ほど残ってしまい、ちょっと量が多かったかも。1か月程になりますが、はがれる不具合は、ありません。

1人が参考にしています
2014-09-04
用途:
駐車場の車止めの接着が取れてしまったので、車止めをシッカリ、アスファルトに固定する為。
対象商品:
02334893

再び接着が取れない様に、タップリ使用。
乾いた後に、確認。
シッカリと固定されていました。
さて、普通に使用して(雨ざらしの駐車場ですが)、どの位持つのでしょうか?
試し中です。
良い結果を期待します。