精密樹脂MLEベアリング MLE形のレビュー

平均満足度 4.56 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
34 / 税込 37
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-28
用途:
修理で使用
対象商品:
00444771

仕事で使うキャリーバッグのベアリングが壊れたのでスペーサーとして使用、ベアリングが特殊過ぎて市販の物じゃ合わなくて
スペーサーとしてはめたらちょうど良くなりました

2025-03-04
用途:
除雪機修理
対象商品:
00444674

主に摺動部に仕様してます
例えばオーガベルトのテンショナーアームの軸受け部分等
サイズが豊富なので重宝してます

チョッパーズモトエンジニアリング 様2024-12-07
用途:
リトラクタブルヘッドライトの軸受け
対象商品:
00444604

狭い場所の軸受けに、ボールベアリング代わりとしてとても役立ちます

カーサポートKAWASE 様2023-06-30
用途:
ソレノイドバルブのブッシュとして使用します。
対象商品:
00444412

ブッシュを圧入し、シャフトをいれてもクリアランスが出て、シャフトのスムーズな往復、回転が可能でした。これまで、購入したブッシュの中ではとても良いものです。今後は、ブッシュ内側の樹脂が塗布されていますが、80度から120度のオイルに触れてどれくらい耐久性があるかです。

2022-04-04
用途:
原付2種バイクの汎用リアサスの取付調整に使用
対象商品:
00444762

社外品の汎用サスペンションを装着する際に、付属の内径調整用カラーを
使用せず、荷重が掛かっても潤滑も考慮した本品に置換してみました。
サスペンションの穴径が14㎜に対してフレーム側の受けが12㎜の外径
でしたので、サスの厚みを考慮して本サイズをチョイスしました。
当方の狙い通りの機能が得られて首尾よく収まりました。
他の可動部分も、金属製のカラーが入っているようなら樹脂ベアリングに
置き換えてみると良いかと思いました。

2021-04-13
用途:
バイクのカラーに
対象商品:
00444674

サスペンションなどボルトに対してカラーが必要な部分に使えます。微妙にサイズが合わない場合でも切れ込みが入っているため広げて使うことができます。汎用性は抜群かと。

2020-10-05
用途:
バイクのチェンジペダルのメタルとして使用
対象商品:
00444762

チェンジペダルには樹脂製ベアリングが挿入されていましたが、減ってきた為、本品に変更、今のところ全く問題はありません。

2018-09-08
用途:
特殊機械のスペーサーとして、
対象商品:
00445225

用途外に使用しましたが発想次第では幅広く用いる事が出来ると思います、ベアリングメーカーとして名高いので信頼性はとても高いと感じます。

2018-12-01
用途:
リアサスペンションのカラーに
対象商品:
00444762

精度もよくきっちり寸法どうりに入りました、強度も問題ないでしょう。

2018-10-10
用途:
自動車
対象商品:
00445295

精密を通り越し、超精密。ボールベアリングと同等の精度でビックリです。お勧めです。

2019-04-04
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00444997

そもそもバイクメーカー純正部品設定がなく探したところ、サイズがぴたりとした物があったので助かりました。

2017-07-30
用途:
ラジコンパーツの軸受け
対象商品:
00444421

内径寸法がやや大きいのかシャフトを通すとガタが少しあるようです。
何処の製品もこんなものかと思いますがもう少し精度がいいと助かります。

2017-07-22
用途:
バイク用
対象商品:
00444604

バイクのサスの変更でに購入しました、品物もすぐに届きました。

2016-10-31
用途:
ローラーの軸受け
対象商品:
00444376

小型軽量で滑りも良く、満足しています。
ただ、想定以上に軸側の継ぎ目に段差があり、耐久性に不安があります。

2016-06-09
用途:
ベアリング内径調整
対象商品:
00444577

十分な強度があり、耐久性もありそうです。ハンマーでの打ち込みした時も硬さがあって、安心してできました。

2015-03-10
用途:
古い自転車の修理
対象商品:
00444595

さっすが日本製です。精度もよく耐久性もよいです。消耗品ゆえに何よりも手軽に入手できるのが良いです。

2017-03-24
用途:
ベアイング
対象商品:
00445076

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

2020-02-06
用途:
ベアリング外輪スペーサーとして
対象商品:
00445225

内径外形共に大きすぎる。0.3mm位大きい。寸法が精密じゃない。
使い物にならない。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

2014-11-27
用途:
M10用の穴をM8に変換
対象商品:
00444613

CBR250RRのスイングアームにレーシングスタンドのV受けカラーを使用する際に使用しました。
CBRのスイングアームのネジ穴がM8に対して
V受けカラーの穴と付属のボルトがM10だった為
V受けカラーにこちらの商品を圧入し
M8ボルトで取り付けたところ
部品精度も良くキチンと取り付け出来ました。
ホームセンター等では中々無い物だと思いますので
こういった物が在庫有りのMonotaROさんは魅力的です。

2人が参考にしています
2014-06-25
用途:
M12の内径をM10に合わせるためのカラーとして使いました。
対象商品:
00444665

取り付け後、まだあまり時間がたっていませんが、今のところ良好です。