ピロー形ユニット無給油式のレビュー

平均満足度 4.79 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
1,498 / 税込 1,648
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
安全ガス工業 様2025-03-29
用途:
投釣り用の天秤仕掛やシンカーのアイ作製
対象商品:
00355537

回転に重厚感があって使い易いです。
台座に固定するのも楽なので重宝してます。

2025-02-16
用途:
ベルコンローラーのシャフト固定

NTN、規格も決まっているので安心して使用してます。

手島農場 様2023-03-06
用途:
麦踏み機のローラーの固定用に、
対象商品:
00355713

麦踏機の軸受けが故障したので、同等品代わりに使用できた。

2022-12-21
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
00355783

こちらの商品をリピート買いしています。
2年に1度交換をしていますが、金額も安く大満足商品です、

2020-11-20
用途:
撹拌機の修繕
対象商品:
00355634

古いベアリング ユニットだったので、同じような物はないと諦めていたら、ほぼ同じサイズの物があって大変助かりました。

takeda 様2020-04-11
用途:
機械の改造及び、メンテナンス

農業用機械は、割とVベルト駆動の部分が多いので、この軸受けを使用して改造するのが楽しみで本当に重宝しております。そ

1人が参考にしています
井村製茶 様2019-11-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00355713

製造機械ですが、機械に良くフィットして具合よく機能しています。

1人が参考にしています
2020-12-12
用途:
シャフトの軸受
対象商品:
00355835

NTNだけあって、信頼出来る商品です。
いつも使ってます。

2020-06-07
用途:
1インチx8tpi の軸受
対象商品:
00355713

1インチx8tpi の軸受に買いました
1インチの長ねじ入りました
自作の木工旋盤ができそう?

2018-09-17
用途:
手押し型草刈り機械の軸
対象商品:
00355661

30年以上も使っている草刈り機械だが、所々ガタがきている。
車輪軸もベアリングの玉コロが消滅?しており性能を発揮できていない状態でした。型番を確認して購入-交換したらバッチリです。値段的にも2年に1回は交換したいですね。

2019-07-18
用途:
機械製作
対象商品:
00355661

価格、品質、納期全て満足です。今後も宜しくお願いします。

2017-12-24
用途:
部品なので、作業には使用していない」
対象商品:
00355783

時折利用していますが、いつもの様に予定通りの製品でした。

2017-08-14
用途:
機械ベアリング交換修理
対象商品:
00355905

規格ものなので間違いは起こりにくいが
細かく品番があるので注意
連休にかかってましたが迅速な対応
助かりました

大石製茶 様2018-01-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00355905

注文してすぐに届き、商品にもとても満足しています。

2024-02-28
用途:
形状サンプルとして
対象商品:
00355537

形状サンプルとして購入しました。
特に問題があるわけではないのですが、実物を前に検討すると、他のアイデアが出てくるのはなぜなのでしょうかね?

藤本樹脂工業 様2016-08-26
用途:
ローラーで製品の圧入
対象商品:
00355582

15パイにしては全体が大きいこと

有限会社 魚住食品 様2015-06-09
用途:
食品製造機械
対象商品:
00355661

以前は注油式しか無かったが、食品機械には 無給油のこれが良い。

1人が参考にしています
大石製茶 様2015-03-31
用途:
製茶機械のメンテナンス

低価格で高品質で、安心して使わせていただいてます。

自然農園山ト株式会社 様2015-03-03
用途:
農業用水車に利用する。
対象商品:
00355713

思っていた通りの部品でありました。
翌翌日には着いたので、便利です。

2022-02-08
用途:
小動物の回し車の軸受けに
対象商品:
00355537

深夜に遊ぶ小動物は樹脂製の計量回し車だとガラガラ煩いのでかなりシッカリしたものを作ろうとこれを購入見給油なんでと思って購入したのですが、軸受けの回転抵抗が大き過ぎてスムーズに回らないのでこれについてサポートに相談(質問)し、もう少し抵抗の少ないものがと相談するとけんもほろろにあしらわれてしまいました。
追加質問しても決了扱い、酷いもんです。

MonotaROからの回答

ご不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございません