コンクリボンドK10のレビュー

平均満足度 4.46 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリボンドK10 コニシ
コニシ
1,298 / 税込 1,428
釘不要 高粘度 初期接着強 【用途】コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-07
用途:
賃貸物件の玄関床材

50㎝×80㎝程の玄関内、丁度いい量で使いやすかったです。

2024-11-11
用途:
発泡スチロール同志の接着

チューブ入りの発泡スチロール専用ボンドを使用していますが、面積の広い部分用にと思い、樹脂ヘラと一緒に購入。チューブと違ってどんどん塗れるので、作業者からは仕事がはかどると好評です。単価的にも割安です。接着後に接着部分をテープで留めてしまうので、単体での接着力はハッキリとはわかりませんが、当方では特に問題ないようです。

2人が参考にしています
2024-10-23
用途:
玄関のレンガ固定
対象商品:
02444181

かなり量が入っているので、ケチらずたっぷりつけれたので、しっかりと固定された。コスパ最高です。

1人が参考にしています
2023-07-03
用途:
タタキ 亀裂 対応
対象商品:
02444181

床 タタキ面 亀裂生じ、隙間埋めへ対応とともに、床材めん移動防止止めへ使用、広がりともに雑草生え防止となったようだ。

1人が参考にしています
2023-01-08
用途:
タイルの接着
対象商品:
02444181

玄関のタイルがはがれたので接着してみました。
かなりの粘度があるのでヘラですくって接着面に塗布しました。

3人が参考にしています
2022-10-20
用途:
発泡スチロールの接着に使用
対象商品:
02444181

発泡スチロールの接着に利用しています。
速乾性がありちょうどいい。

3人が参考にしています
ピデスアート 様2025-02-05
用途:
地面の段差埋めに

台車を転がすのに段差があるのでプレートを貼る為に使用。
ねっとりしてるので多少使いにくいですがマスキングしながら施工しました。
冬だからか硬化に時間がかかるみたいです。

株式会社TMR設計企画 様2021-12-25
用途:
内装 コンクリートと床大引き固定など
対象商品:
02444181

同じ1キロのアルミパックがあるはずです、缶は使用後の廃棄が面倒なのでアルミパックの取り扱いをお願いします。
接着能力は満足出来ます。

3人が参考にしています
2019-04-08
用途:
キッチンの壁修理時
対象商品:
02444181

スタイロフォームの張り付け時、モルタル面の凹凸を上手く調整出来ました。
粘り具合、柔らかさも丁度良く、ヘラ使いがとても良かったです。

1人が参考にしています
有限会社小森商事 様2022-11-10
用途:
駐車場のブロック補強
対象商品:
02444181

駐車場のブロックが酸性雨?ボロボロになり。ボンドを塗って塗装しました。これで当分は大丈夫ならよいのですが?

3人が参考にしています
木田村 様2022-06-01
用途:
タイル貼り
対象商品:
02444197

壁に付けた発泡スチロールの断熱ボードの上に直接タイルを貼ることができます。かなり重い素材も貼り付けられる。もう販売中止なのは残念

2018-04-20
用途:
金属製束の固定
対象商品:
02444181

金属製束の固定に使用を考えて購入しました。
チューブ入りを考えましたが、使い切れなくても、コスト的には、安いのかなと思い購入致しました。
使用感は、後日談で、投稿致します。

1人が参考にしています
合資会社 HOT.COMPANY 様2021-11-29
用途:
自作露天風呂ブロック積み上げの壁面とスタイロフォームの接着に使いました。
対象商品:
02444181

非常に接着力が強かったですまだ施工は2分の1程度ですが 
すでに足りない状況です 正直もう少し安価であればいいな
と思います 少し節約しながら使ったので気持ち心配です
安ければ ガンガン厚塗りしたいです。

1人が参考にしています
株式会社サンメンバーズカントリークラブ 様2017-05-10
用途:
玄関入口タイルのはがれ補修
対象商品:
02444181

植木鉢の水やりなどで浸み込んだのか はがれて・・・ これは強力です 思いのほかよくできた
素人には缶よりも チューブタイプのほうが使いやすいと感じた

2人が参考にしています
2021-06-18
用途:
洗面カウンターにモザイクタイル貼り作業
対象商品:
02444181

他の方のレビューにもありますが速乾性なのか早いので構図など決まってないとアセアセしますよ
砂っぽいボンドのように感じました

2018-07-16
用途:
ベランダ防水塗装前の亀裂大の穴埋め
対象商品:
02444197

ベランダの防水塗装をする前に少し大きく亀裂している場所をコンクリボンドを金ヘラで押し付け穴埋めに使用、コンクリート面の水分をトーチであぶりヘラで塗りました。乾くと完全に接着し防水効果あるみたいです。
以前地震で灯篭が壊れた時接着に使いましたが4年も前ですが見事にくっついてます。なので今回も購入。

株式会社大久保 様2013-06-11
用途:
プラ床束の接着
対象商品:
02444197

価格も手ごろでぬたくり易い。

2人が参考にしています
2019-12-04
用途:
ブロック塀の笠木部分が経年で外れてきたことで使用。8M程度接着しても半分程度しかなくならなかった。
対象商品:
02444181

5分程度で接着し始め、動かすことが困難なほど速乾性が高いのか、少しずつ正確に作業を進める必要あり。

2018-02-10
用途:
日本間をフローリングにDIY工事にするため束柱の固定用に使いました。
対象商品:
02444181

今までは杉の90角材でしたが今回はプラスチック製を使いました。
プラスチックとコンクリートの接着に使いましたが一晩置いただけで完全に接着しビクともしませんでした驚きです。

2019-11-16
用途:
安心クッション、コーナガードの貼り付けに使用
対象商品:
02444197

粘性は強いが、塗り性が悪い。もう少し液体ノリの様に柔らかい塗れるように改善を希望する。
とにかく硬い。