コンパクト形インバータ FRENIC-Miniシリーズのレビュー

平均満足度 4.18 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパクト形インバータ FRENIC-Miniシリーズ 富士電機
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-08-27
用途:
自社生産用ジグ
対象商品:
08489467

メーカ生産終了品と言うことで、
最初別のshopに発注したのですが、
「取り寄せのため、キャンセル」となり、
困っていたところ、MonotaRoに在庫があり購入。
大変助かりました。
矢張り、在庫販売しているところが“安心”です。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
有限会社伊與無線電機 様2015-02-02
用途:
コンベアモーターのスピード制御
対象商品:
06336346

押しボタンのみのものよりも、ボリュームが付いているので 周波数の設定が容易。

2015-03-19
用途:
ギヤーモーターの回転数制御
対象商品:
06336337

手頃な価格で扱いやすい品物です。

1人が参考にしています
三沢産業株式会社 様2014-08-18
用途:
機械に取り付けます。
対象商品:
06336346

機械の馬力が、変えられてよかったです。
このインバーターをつけると加工の品の用途が、広がります。
しかも価格もありがたいです。

2014-04-04
用途:
ベルトシューターにつけて、速度をコントロールする
対象商品:
06336321

一つ購入した後、調子が良かったので2つめを購入しました。
他社製品同士のものをつなぐ際、すこしスピードが違ったため、調整に使用しました。
全く問題なく動いているため、壊れるまで注文はしない予定です。
満足しております。

伊藤自転車屋 様2014-02-04
用途:
モーター
対象商品:
06336337

以前使ってたインバーター破損し、
ネットでの格安で注文いたしました。
本当にありがとうございました。

1人が参考にしています
2013-02-19
用途:
ベルトフィーダの速度調整など
対象商品:
06336364

このタイプのインバータはコンパクトで機能も普通に使うなら十分です。

2013-02-08
用途:
検討用治具
対象商品:
06336312

初めてこのような製品を使用しましたが、使い易かったです。
また、汎用性が高く、治具としての組込みが楽でした。

2013-01-09
用途:
裁断機モーターの変速
対象商品:
06336346

既存品が壊れたための入れ替えでしたのでスムーズに運転まで行けました。
年末で、メーカーが休みになる寸前で、困っていましたが、納期が早かったため年内に取り付けられ助かりました。

中塚製麺所 様2013-11-13
用途:
換気扇の強弱の切り替え。
対象商品:
06336321

以前は設備会社に注文しておりましたが、一年持たずに保障もなく、定価と取付費用をはらっていたが、一年二年でこわれるなら、消耗品と割り切って、購入しました。まったく同じもので、数万の違いは大きい。また壊れてもあきらめがつく価格かな。追加で注文しようとおもっています。

2008-10-18
用途:
輸入繊維機械の運転速度制御に利用
対象商品:
06336346

耐久性/信頼性/操作性/価格と他のメーカーのものと比較しても良好で、
旧タイプを含めて以前より利用しており、現行の価格の範囲内であれば
好適な商品と考える

有限会社六川 様2005-11-12
用途:
モーター回転数変更時
対象商品:
06336355

耐久性に優れる。操作性OK。利点:価格が安い。悪い点:壊れやすい、部品がどこかにいく。