サンディングベルトのレビュー

平均満足度 4.58 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サンディングベルト マキタ
マキタ
2,398 / 税込 2,638
【用途】鉄工用(木工にも使用可能)
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-02
用途:
塗装作業
対象商品:
06702281

絶妙な幅が良いです!また、製品特性上交換も非常に簡単です!

1人が参考にしています
2024-04-16
用途:
切削
対象商品:
06702306

いつも便利に使っています。この商品はホームセンターにおいてないことが多く助かります。

曾根電工株式会社 様2023-01-05
用途:
鉄骨部材の錆除去
対象商品:
06702281

通常10mmの商品が主流の中で、1mm狭い9mmと云うのは実に大きな1mmです。    部材のコーナー部、ボルト際等狭い箇所での使用時は大きな差が出ます。又、余分に健全な部分を削らないで済む事も大きな魅力です。これ以上幅を狭くするとベルトの強度、構造等に悪い影響が出る、ぎりぎりの選定なんでしょうね。

1人が参考にしています
セキュリティサービスTANI 様2021-10-24
用途:
アルミ・鉄加工に使用している。
対象商品:
41246685

高品質でとても良いのですが、大阪魂さんからマキタ汎用品が出てほしいです。

1人が参考にしています
2021-04-28
用途:
木材切削時
対象商品:
06702315

これまで機械に付属していたベルトを使い続けていたのですが、やはり用途に合った番数で、定期的に交換するのが良いですね
他の消耗品といっしょにお安く買えたので満足です。

2020-05-31
用途:
工作機器の改造や古い車両(バイク)の再生作業、建物の修理にも使用しています。
対象商品:
06702315

細かいところの切削には、細いベルトを使用するマキタのベルトサンダーはとても便利で、回転数を下げられるため削り過ぎを避けやすいのが助かります
。商品発送が早く、最近はDIYで近所の方から頼まれた古い鉄骨の扉の修理の際に錆びて取れなくなったネジの頭を削り取る際に大変助かりました。

吉沢製作所 様2020-02-15
用途:
溶接後の仕上げ
対象商品:
41246694

ヤスリやサンダーグラインダーより、繊細かつパワフルな研削が出来ます。

1人が参考にしています
2018-09-29
用途:
機械レストア
対象商品:
06702297

いつもはもっと粗めを使っていたが損耗が速いので番手を細かくした。通常の錆落とし、塗装剥離なら時間経費の節約になる。

2017-09-28
用途:
バリ取り作業
対象商品:
06702281

使いやすい商品です。良く削れます。番手も多く非常に助かっています。

2016-10-18
用途:
扉加工時
対象商品:
06702272

問題なく使えて、もう少しお安く購入できればいいのですが、ネットで注文できて便利ですのでまた利用さてもらいます。

2016-10-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06702315

消耗品とは言え、とても長持ちする。

2016-08-26
用途:
研磨作業
対象商品:
06702333

使いやすい。耐久性、研磨力もある。

2016-07-01
用途:
カギ受けの加工
対象商品:
06702306

とても使いやすく早く削れるから便利

2015-10-24
用途:
金属研磨
対象商品:
41246685

もう少し、価格を頑張ってもらいたいです。

2013-05-15
用途:
狭い所の錆び落とし
対象商品:
06702272

番数も多くあるので仕様用途により使えるので助かる。

2012-05-28
用途:
木工作業、ビス、釘撤去等
対象商品:
06702272

細いベルトを使うマシンはいつも使うわけではないですが
ちょっとした作業に重宝します
細かい個所で鑿が入らない箇所、鑿を打ちたくない箇所(刃が落ちる場所)、
ちょっとしたビスの先の撤去など作業の時間節約に昔から使用しており、
化粧釘等と同じく消耗品なので常に必要なもの。
昔は問屋から入れていましたが入荷までメーカー取り寄せとかで
何日も待たされ、イライラしてましたがMONOTAROさんに在庫があるので
本当に現場では安心して仕事できます。

3人が参考にしています
2012-07-24
用途:
木工加工
対象商品:
06702367

13mmの#60とか#40を購入出来るようにしてください。サイディングは基本的に
鑿が入らない所とか細かい個所の穴開けに使う事が多いので
細い番手より粗い番手のほうが必要です

MonotaROからの回答

13mm#40は注文コード:41246685、#60は注文コード:41246694で追加いたしました。ご検討いただきます様お願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。

2012-01-23
用途:
ゴムライニング破損部のゴム板当て補修
対象商品:
06702367

形状の複雑な部分にも破損部以外を傷付ける事無く作業が出来るので便利。以前は薄刃サンダーで作業していたので、難しい作業であった。

1人が参考にしています
2012-04-20
用途:
研磨
対象商品:
06702297

これしかないので使用しております

1人が参考にしています