シリコンルブスプレーのレビュー

平均満足度 4.74 (199件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
419 / 税込 461
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。 【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
202件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-07-25
用途:
家庭用全般
対象商品:
05620501

自動車整備から家庭用品のメンテに活躍しています。
これを知らなければ潤滑剤との違いを感じないかも知れませんが、実際に用途に使い分けて使用すると「目から鱗」かも・・・
繊維にも使えますし油染みもありませんので使い方は無限にあります

2014-06-04
用途:
戸車等
対象商品:
05620501

問題なく使えます

2012-05-15
用途:
自動車
対象商品:
05620501

ゴムを痛めず保護できるのが 最高!!!

株式会社国産螺旋管 様2013-12-12
用途:
シャフトに使用
対象商品:
05620501

昔から使用していますが、 いつも購入させていただいています。

株式会社 カトウ 様2014-03-30
用途:
機械の清掃手入れ等に使う。
対象商品:
05620501

crc556だとべた付がありますがこれは無いので。

2013-04-18
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
05620501

使いやすく、価格が手頃で良好な製品です

2010-10-18
用途:
刃型の切れ味持続の為に使用しております。
対象商品:
05620501

先ず呉工業という事で安心して使えますし、安いと思います。トラスコ製からの乗り換えですが、何ら問題ありません。悪くて安いは簡単に探せますが、モノタロウ様に感謝します。

1人が参考にしています
2013-02-07
用途:
戸車等の潤滑材
対象商品:
05620501

値段も安く、使い勝手のいい商品です!

2012-10-25
用途:
車、バイクの整備に

満足いく商品です。

2012-05-21
用途:
オープンカーの屋根の軋み止め
対象商品:
05620501

ゴム部分に使えるので助かります。

2012-05-15
用途:
車両の整備
対象商品:
05620501

ゴム から 金属 まで使えるので マスキング いらずで 重宝している

2011-03-02
用途:
主にバイクの手入れに使用しています。エンジン周りの手に届かない所に吹きつけ汚れ、埃の付き難い様に使用しています。汚れが着いても簡単に拭き取り出来るため便利です。
対象商品:
05620501

特にエンジン周りはフィンは何時も綺麗になっています又拭き取れば簡単に拭き取れ艶も出ますので一石二鳥です。

1人が参考にしています
2009-10-24
用途:
タイヤ交換時のビードクリームの代わり。
対象商品:
05620501

塗ったものの表面がさらさらになります。障子のさん。マウスパッド。タイヤ交換時のビードクリームの代わりとしても使用しています。

2人が参考にしています
株式会社夏原電子産業 様2013-07-09
用途:
コンプレッサー・梱包機械・車等のあらゆる機械に使用
対象商品:
05620501

今、使用段階なので、以前より購入している556と比較している。

2009-02-09
用途:
擦動部分(金属以外)への摩擦軽減。
対象商品:
05620501

クレ556と同じメーカーなので安心できます。ただクレ556と同じ缶サイズ・デザインなので両者を時々間違えて使用してしまいます。せめてキャップの形を少しかえていただければ間違えないかもしれません。

1人が参考にしています
2016-03-10
用途:
ベアリングの掃除用に使用している
対象商品:
05620501

滑らかな回転が戻りベアリングの寿命が延びている

2011-05-31
用途:
木工作業
対象商品:
05620501

価格的に満足です。

1人が参考にしています
有限会社コダカ 様2006-04-25
用途:
金型の離型剤として使用しています。毎月10本~15本位は仕様します。
対象商品:
05620501

価格的にも安価だし、消耗品なので極力コストをかけずに使用できます。

1人が参考にしています
2011-04-30
用途:
自動車
対象商品:
05620501

何にでも使えて重宝しております。容量と価格も満足です。

1人が参考にしています
2014-05-25
用途:
固着したネジを外す。
対象商品:
05620501

固くて動かなかったネジが一発で動きました。