シリコンルブスプレーのレビュー

平均満足度 4.74 (199件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
419 / 税込 461
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。 【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
202件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-02-19
用途:
業務用潤滑
対象商品:
05620501

CRCより、持ちが良い位です。

2016-08-17
用途:
べルト自転車に
対象商品:
05620501

ベルト自転車のベルトとギアの部分から音が出るのが気になったのでギアにスプレーしたところ音がなくなり快適になりました。

焼肉たじま 様2016-07-12
用途:
釣具
対象商品:
05620501

以前から使用しているもので、いい商品です。

2018-11-14
用途:
自動車やバイクの整備
対象商品:
05620501

ゴム製品が使われている部分への使用でもゴムを傷めないので使い易いです。クレのスプレー品について共通の問題点は赤いノズルが紛失し易く、無くなると使い難くなる点です。ノズルが無くても広がらない吹出し口にならないでしょうか?

1人が参考にしています
2016-06-20
用途:
機械へ定期的にスプレーしています。
対象商品:
05620501

過去から、使用しています。もう少し価格が安くなるといいのですが、、、。

2015-05-07
用途:
パワーウィンドウの動作改善に
対象商品:
05620501

パワーウィンドウの動作が非常に重たくなったため、シリコンスプレーを購入しました。窓枠に塗布後、期待通りに動作がスムーズになりました。

2015-04-15
用途:
散弾銃の銃床簡易防水保護
対象商品:
05620501

少しの雨天時にも水をはじき簡易防水の効果が有るように思います、値段も地元のホームセンターで購入するより安く満足しています。

2015-07-02
用途:
原付タイヤの交換に使用
対象商品:
05620501

原付タイヤのタイヤ交換の時に使用しました。タイヤをはめてビードを上げる時にコンプレッサーを使うのですが、あらかじめこのスプレーをホイールに吹き付けておけば、自転車用の空気入れでビードを上げることができます。ちゃんとパン、パンと2回音がしてビードが上がりました。このタイプはゴムにも使えるので安心です。

1人が参考にしています
2015-03-06
用途:
裁縫に
対象商品:
05620501

このスプレーは、紙も可ということなので、裁縫に使ってます。十分使えてます。

2016-05-23
用途:
様々なところの防錆、潤滑。
対象商品:
05620501

価格も安くいろいろなところに使用できて便利。

2015-09-02
用途:
シャッターの潤滑
対象商品:
05620501

シャッターの開閉が非常に軽くなった。

2015-04-04
用途:
定期的メンテ
対象商品:
05620501

パワーウィンドウがビビり始めたので、シールゴム潤滑にしよう。快適です

2016-05-18
用途:
超仕上げのすべりに
対象商品:
05620501

いいね

2014-11-24
用途:
ゴム部品には必須
対象商品:
05620501

ゴム部品にプラスチック部品には必須です。
何回もリピートしています。

2014-11-25
用途:
ゴム部品には必須
対象商品:
05620501

ゴム部品にプラスチック部品には必須です。
何回もリピートしています。

yamakawa speed 様2016-01-10
用途:
色々な整備。
対象商品:
05620501

普通に良いです。

山田ビルメンテナンス 様2018-07-11
用途:
常備
対象商品:
05620501

油成分が、べとつかないので、埃や汚れが付着しにくい。
二度手間が掛からないのが便利の理由

2017-09-16
用途:
屋外用の潤滑剤
対象商品:
05620501

スプレーノズルの延長管をもっと長くして欲しい。折り曲げて
使用しても元に戻る素材で。

2015-12-08
用途:
バイクのゴムパーツの潤滑
対象商品:
05620501

性能、価格共に満足です。継続使用していきます。

2015-10-14
用途:
埃の多い可動部に使っています。
対象商品:
05620501

オイルスプレーよりも使いよいです。