導電性銅箔粘着テープ NO.8323のレビュー

平均満足度 4.68 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所
寺岡製作所
1,998 / 税込 2,198
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant 【用途】電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社キューライフ 様2024-01-05
用途:
電池に貼り付けて導電。
対象商品:
48945294

リチウム電池と電子部品の電気回路に使用したが、良く導電し期待以上だった。

2023-03-09
用途:
EMI対策用コネクターに使用
対象商品:
06393782

D-SUB等のコネクター内に使用しています。
粘着性も充分あり問題なく使えました。

2022-07-27
用途:
電磁シールドに使用。
対象商品:
48945294

粘着剤が導電性なので助かっています。簡単にシールド加工が出来ます。

株式会社ケーイーシー 様2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06393773

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

2018-08-16
用途:
家電品のリモコンの修理
対象商品:
48945294

ボタン側の導電部の補修に使用、接着力は弱く施工に苦労はあるが、作動状況は良好である。

1人が参考にしています
2018-11-08
用途:
ハンダ付けが不向きな場所に、
対象商品:
48945294

ハンダ付けが不向きな場所に最適です。
こんな便利な物があったんですね。助かりました。
シールドとしてもつかえます。

2018-04-16
用途:
電子機器
対象商品:
06393773

素材については満足です。粘着力がもっと強いものが有ると嬉しいです。

株式会社オーレックス 様2020-04-29
用途:
静電気対策用
対象商品:
06393791

除電マット同士の通電や、電磁シールド用に使用。
確実な電気的接触には、半田付け(表面)すると良い。
裏の粘着面には導電性は見られない。(メガーでのチェックはしていない。テスター程度の電圧では判らない。)
但し、粘着剤は比較的簡単に剥がれるので、裏表通電化加工は 容易い。
表面は光沢があり、ディンプル加工等は無い。
いたって普通の銅箔粘着テープ。
こうした通電性を要求されるアイテムについては、全品とも通電仕様について記述があると助かります。
表面同士のみ通電か?/表裏間通電の有無(粘着剤の抵抗値)は?/半田付け可否は?/銅箔の厚さは?/表面処理は?(防錆樹脂コーティングの有無)/樹脂テープ基材上に銅箔を張り付けor蒸着したものか?(構造)銅色をしているだけで導電性が無いものもある…等
仕様が判らないと選定できないので、改善願います。

5人が参考にしています
2017-07-06
用途:
ハンダ付け
対象商品:
48945294

粘着側にも導電性があるのでハンダ付けに不向きな金属にこのテープを貼ってハンダ付けするという使い方ができて便利です。

2017-07-16
用途:
スピーカーコードに絹糸4本を2重に巻き銅箔テープを張った後又絹糸を2重に巻きました。
対象商品:
06393773

想像以上の効果が得られましたが糸巻き作業が大変です。

1人が参考にしています
2017-01-14
用途:
基盤補修
対象商品:
48945294

線路が剥がれた基板の補修に使用。脱脂して(ヤニ・ハンダを除去)ピンセットで貼付。ベーク布との密着性も良いため、簡単な自作基板の製作にも活用。念のため、絶縁ワニスで後処理もしているので、耐久性も良いはず。

東自動車 様2016-11-17
用途:
自動車整備、チューニング
対象商品:
48945294

コストパフォーマンスに優れて、在庫、品揃えも豊富でよい。

1人が参考にしています
株式会社メガチップス 様2016-11-16
用途:
通信機器の実験用測定ジグ
対象商品:
06393791

同軸コネクタ実装基板と銅ホイルとの間でグランド接続として使用しました。導電性、接着性とも問題なく、満足しています。

有限会社ヴォーキュ 様2016-09-29
用途:
治具に使用
対象商品:
48945294

導電性も問題無く使用できます。

2015-07-20
用途:
シートタイプの配線の補修
対象商品:
48945294

導通塗料によるプリントシートの一部が水分等で劣化していた。この部分の補修に使用。粘着部分も導通があるので、線の幅に合わせて切って、貼り付けるだけで導通回復。結構便利です。
もう少し、少量(短い)タイプがあると、持ち運び等にも便利で使い勝手も良いのですが。

2014-03-14
用途:
制御ケーブルのノイズ対策
対象商品:
06393791

25mm幅の物を探していました。コスパも良いのでリピートすると思います。

1人が参考にしています
2013-10-14
用途:
子供のおもちゃのフィルム基盤断線修理
対象商品:
06393773

おもちゃのフィルム基盤の断線に上から張って修理をするために購入しましたが、基盤の断線面が小さいので細く切ってかなり押しつけて接着をしないと通電しません。もう少し接着剤の通電性もしくは接着力を高めてもらいたい。金額的にはとても満足ですが量(長さ)がこんなにいらない。30センチくらいの長さがあれば十分なのでそれくらいの商品があると嬉しいです。

1人が参考にしています
通信システムエンジニアリング 様2013-05-14
用途:
無線システムのアース強化及びノイズ防止など
対象商品:
06393782

思ったより粘着力も高く使いやすかった。
半田も乗りやすかったので問題なく使えました。
屋外においてはコーティングがないため表面酸化はするでしょうが
しょうがないと思います。

2020-04-19
用途:
2mのプリント基板のアース
対象商品:
06393782

細長い2mのプリント基板の裏に貼り付けることで誤動作がなくなりました。

2013-06-14
用途:
電子機器のシールド、GND補助
対象商品:
06393791

電子基板屋で売っているものと比べて単価が安くてお得です。