コンプレッサーオイルのレビュー
コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。
高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
【用途】コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。
2021-05-04
- 用途:
- コンプレッサーのオイル交換に
- 対象商品:
- 06710155
バイクのエンジンオイルからメンテナンスのグリースまでエーゼット製品を使っています。
安心のブランドです。
2人が参考にしています
2020-02-11
- 用途:
- コンプレッサーのオイル交換
- 対象商品:
- 06710155
アストロで購入した、家庭用に売られているコンプレッサーの交換用オイルとして購入しました。問題が発生していないので、問題なと判断しています。安価で、ちょっと多いぐらいの量で使いやすいです。
2人が参考にしています
2019-05-04
- 用途:
- コンプレッサーのオイル交換
- 対象商品:
- 58414352
特に問題なかったです。容器の先がとがってて、コンプレッサーの小さい穴に入れやすく便利でした。
1人が参考にしています
ぐらすあーとにんじん 様2019-01-10
- 用途:
- サンドブラストのコンプレッサー と薪割り機のオイルとして
- 対象商品:
- 09443016
特に問題はありません。もうすぐ無くなるので近日中に追加注文するつもりです
2016-12-24
- 用途:
- 1馬力コンプレッサーに
- 対象商品:
- 06710155
DIY用の1馬力コンプレッサーに使っています.頻繁に使うわけではないので定期的に好感しています.適量で性能も問題ないと思っています
有限会社マルスシステム 様2016-10-30
- 用途:
- コンプレッサーのオイル交換
- 対象商品:
- 09443016
安かったので購入しました。少し心配していましたがメーカーを問わずつかえて
お得感ありです。
ツルタ工業 様2016-07-12
- 用途:
- コンプレッサーに使用
- 対象商品:
- 06710155
昨日昼頼んで今日の朝9時30分に届きました
早いので助かりますね 信頼性が付きますありがとうございます
またよろしくお願いします