バンコランVベルトのレビュー

平均満足度 4.75 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンコランVベルト バンドー化学
バンドー化学
399 / 税込 439
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能 【用途】VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
65件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-17
用途:
山本電機の精米機ベルト交換

山本電機の精米機RC23が不調となり、RC52を購入しましたが、それも数年で不調となったため、内部を調べた結果、ベルトが破損し周りに破片が散乱している状態でした。ベルトを交換しようと調べた結果、この商品に行きつきました。
RC23・RC52共に同じベルトサイズで修理できました。以前より音も静かです。
ベルトは、裏返してプーリーに平らな面が当たるようにしています。
後は、耐久性がどれほどか検証します。

6人が参考にしています
2025-10-16
用途:
精米機駆動用に

純正ベルトが廃盤になっていたので代用品として使用いたしました。
大変ぴったりとあって助かりました。
ありがとうございます。

2人が参考にしています
2024-10-15
用途:
ミシンの修理
対象商品:
00283841

ベルト交換するのに寸法が微妙で、2本目でベストフィットしました。無事修理出来て良かったです。

1人が参考にしています
2024-03-16
用途:
家庭用精米機のベルト
対象商品:
00283717

精米機のベルトが伸びてモーターのトルクが伝わらない状態でした。古い機種で、もちろんメーカーからの取り寄せも不可でした。他の部分は問題ないので、諦めきれずに代替ベルトを探していました。おすすめでこの商品がよく出てきたので、ダメもとで購入。結果正常に動作し、きれいに精米できました。安価で修理ができて大変満足しております。

5人が参考にしています
2024-05-07
用途:
家庭用精米機のベルトに使用
対象商品:
00283701

家庭用精米機のベルトが何年も使っているうちに擦り減って緩くなりアジャストも無理になりダメ元で代用品として使いましたがかなりきつかったですが(370の方が良かった)バッチリでした  有り難うございました。

2人が参考にしています
オキドキ 様2024-05-02
用途:
時計旋盤の駆動用に
対象商品:
00283884

丸ベルトよりも、プーリーへの食いつきが強く、時計旋盤としては比較的大きめの物を切削する私の用途にはとてもあっています。丸ベルトのようにすぐに滑ることがないので、助かっています。

1人が参考にしています
橋口農園 様2023-12-08
用途:
綿菓子機の駆動部
対象商品:
00283717

プーリーの位置を縮めてぴったり合いました。時機を見て予備としてもう一本注文します。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
小型ボール盤の交換用に
対象商品:
25984264

ベルトの品質も良く安心感がありますね。
サイズも取り揃っていてとても助かりました。

2023-04-12
用途:
家庭用ミシンベルト<蛇の目ミシン
対象商品:
00283701

製品納品時取り付け始動し仮縫い 
家内の嫁入り道具あれから六十年すむうずに
大変満足しています。

2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
00283753

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2022-11-28
用途:
古い足踏みミシン改に使用
対象商品:
00283683

足踏みミシンの電動化改造の動力伝送ベルトが切れたので交換。幅と寸法、材質から選択、ジャストフィットでした。70年もののミシンでも使えます。

2022-07-09
用途:
フライス用の駆動ベルト
対象商品:
00283631

大きさがぴったりであった事が一番。また、内側に溝があるので小プーリーに良く巻き付いている。

株式会社 D.H.D 様2022-03-12
用途:
商品製造機器に使用
対象商品:
00283717

大体のサイズしか分からず、はじめは2種類購入しました。梱包されている厚手のビニールは再封できない物なので開けてしまうと返品出来ず無駄になってしまった。でもサイズや種類が沢山有り助かりました。

2022-02-16
用途:
ツインバードの精米機(MR-E500)の修理
対象商品:
00283701

家の古い精米機(ツインバード MR-E500)が1合程度のお米しか精米できなくなってきてました。内部でスリップ音が聞こえたので、底蓋を開けてみたらベルトが見た目ゆるゆるで1周356mm程度に伸びてました。こちらで合いそうなベルトを探して350mm/345mmの2種類を購入しましたが、350mmをなんとか嵌め込む事ができました。たった6mmの違いで、ゆるゆるからパンパンに張り替わりました。おかげで新品の様にビュンビュン回ってます。

6人が参考にしています
2021-12-28
用途:
マキタ モデル1500 交換ベルト
対象商品:
00283631

マキタ モデル1500の交換ベルトに使いました。相当古い電気カンナなので、マキタから部品は出ません。ただ昔の機械ですが丈夫で使いやすい相棒なので代用できてよかったです。

2021-08-10
用途:
パン焼き機のベルト交換
対象商品:
00283841

長く使っているパン焼き器から異音が出てきたので、分解。ベルトが擦り減ってしまったので、サイズを確認して購入。甦りました。

2人が参考にしています
2020-08-07
用途:
機械のパーツ
対象商品:
00283674

他で探したのですが無く、モノタロウの豊富さに感謝です。

2020-06-11
用途:
ミシンの駆動ベルト
対象商品:
25984264

ミシンの補修部品保有期間を過ぎてしまい、ミシンが動かず買い替えも考えていたが価格的に試してみるのも手と思い購入しました。取り付けには若干苦労しましたが取り付けが出来、無事動きました。店舗の対応もよく、安心して注文できるのが助かります。

2020-04-06
用途:
健康管理、運動療法
対象商品:
00283647

健康管理の為、ラジオを聞きながら夜間登山に使っています。テレビ付きの手回し充電ラジオライトに装備されているLEDライトが暗くて使い物にならない為800ルーメンのLED懐中電灯を追加取り付けしました。USB端子から電力が取り出せますがこの方法ではラジオが聞けません。そこで後付けでダイナモを追加する際にプーリーも追加で必要につきベルトを介して駆動出来る様にしたものです。このサイズのベルトは無いかと思っていましたが提供して下さってあり難いです。

2020-04-07
用途:
計数機の交換用ベルトとして購入しました。
対象商品:
00283717

定番中の定番品なので安心感があり、品質も全く問題ありません。しいて言えば単品の時、メール便などで安価に発送してもらえるシステムがあると本当に助かります。

1人が参考にしています