VベルトA形 (レッド)のレビュー
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
2026-02-24
- 用途:
- 除雪機のブロアー駆動用の動力伝達
除雪機は特殊なサイズ機能がもとめられ、ホームセンターなどで近いサイズのベルトを使っても求める性能が発揮されず、ベルトのスリップや破断がたびたび起こり、メーカー部品の取り寄せは時間がかかり、値段も高いため思うような作業ができずにいましたが、求めるサイズが早く届きっしかも値段もかなり安く満足しています。
有限会社 アッププランニング 様2025-07-16
- 用途:
- 空調機のメンテナンス
パッケージエヤコンを点検時に、ファンベルト交換の為、何時もバンド-のレッドを使用しております。いつもは近くの材料店で購入しておりますが、購入価格も安くて、発送も次の日なのでとても満足しております。
2025-09-30
- 用途:
- 機械設備の維持管理
給気ファン等に使用されているモーターに使用しています。
使用感として丈夫で作業しやすいです。
2025-05-22
- 用途:
- 旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。
- 対象商品:
- 05801424
旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。
有限会社中村工業所 様2025-12-10
- 用途:
- 機械メンテナンスの時に,使用している。
初めて、購入したのですが、とても使い勝手が良い。それで、価格も良いと思います。
2024-09-05
- 用途:
- 油圧ポンプ作動用
- 対象商品:
- 05801451
Bが必要だったのですが間違えてAを購入してしまったのでまだ使ってないです笑
いつも不具合なく使用しているのでこれからも購入させていただきます!
2024-09-03
- 用途:
- 空調機のベルト交換
傷もなく納入され、取り付け後も特に問題なし。今後も定期的に納入する予定。
溝辺カントリークラブ 様2024-01-22
- 用途:
- 既存の亀裂によるベルト交換
- 対象商品:
- 05801424
現在は、三菱のものがついていますが今回バンドーにしましたが、スムーズに交換できました。
1人が参考にしています
株式会社草原の碧 様2023-03-12
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 05801853
今までAのVベルトをを使っていたが消耗がはげしいので、今度はALのVベルトを使うことにした。しっかりとした弾力があり長持ちしそうです。
はしざけ製本 様2022-11-08
- 用途:
- 機械の補修
- 対象商品:
- 05801415
純正品なので問題ありません。
ホームセンターにはなかなか赤タグは置いてないので助かります。
1人が参考にしています
2022-09-07
- 用途:
- 畜舎の換気扇に
- 対象商品:
- 05801634
夏季は換気扇を回し続けるので、いつ交換になっても良いように在庫しています。レッドで交換頻度を減らすことができます。
1人が参考にしています