ピロー形ユニット 給油式のレビュー

平均満足度 4.79 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
1,498 / 税込 1,648
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-12
用途:
畜産業
対象商品:
00355695

品質は最高です。価格も最高です。今後も使用するつもりです。

2021-03-18
用途:
コンバイントレーラーの車軸受け用
対象商品:
00355932

旧タイプと同じものが届くか不安でしたが、ピッタリでした、安心して取り付け出来ました。

1人が参考にしています
2020-04-01
用途:
送風機の軸受け
対象商品:
00355695

送風機(屋外設置)の軸受けを交換しました。
ピローブロック本体が風雨に晒されているので、3~5年周期で交換しています。

マキテック 様2019-11-19
用途:
プリー交換作業
対象商品:
00355817

モリブデング系リスアップ、シャフトロックのサイズアップ
を希望します、

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2017-05-15
用途:
機械設計
対象商品:
00355765

初めてモノタロウで注文いたしました。とても安く購入することができました。商品は、有名メーカーですので、何も申上げることはありませ。

かわなべ農園 様2018-01-04
用途:
機械修理
対象商品:
00355765

こちらの機械にぴったりでした。
安心して使用できます。

2017-05-31
用途:
製茶機械メンテナンス
対象商品:
00355765

製品は素晴らしいです。
製茶機械メーカーより安いです。

1人が参考にしています
森長染工所 様2016-11-27
用途:
水洗機の制作
対象商品:
00355765

取り付け試作時の脱着が簡単で楽で製品に傷がつかずたいよかつた。

2016-03-01
用途:
研摩機
対象商品:
00355564

注文後すぐに到着
次回も利用させていただきます。

2015-12-01
用途:
既存機械設置品の取り替え
対象商品:
00355932

既存品と同型の為、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2017-01-14
用途:
機械の修理の時
対象商品:
00356194

メーカー品の為何処で買っても同じため
モノタロウが一番安いため

2014-05-05
用途:
長い棒バフの芯金固定
対象商品:
00355695

思い通りの使用感で満足です。
このサイズであればもう少し軸高が高くても良いのではと思います。

2013-06-12
用途:
同機種の機械類の交換
対象商品:
00355887

以前から使用していたものとおなじものを、安く、そしてすばやく対応していただけたので、速やかに交換修理ができました。予備も含め買いましたが、安く購入できましたので非常に助かりました。

1人が参考にしています
2013-08-17
用途:
製茶機械
対象商品:
00355887

機械に装着されている物と同じ物であったので求めた。
値段も製茶機械メーカより安い。

2013-04-11
用途:
教材組立に使用
対象商品:
00355765

特に問題もありません。
ただ、同じブランドでも納期にバラツキがあり
最終的に色々な物は揃うのですが、時間が掛かりますね・・

2012-07-16
用途:
地面を整地するローラーを作る
対象商品:
00355765

ローラーがよく回りました。

東洋ケミカルエンジニアリング株式会社 様2012-02-29
用途:
送風機ファンコイルの軸受を交換するのに使用いたします。
対象商品:
00356002

現状使用している物と同等品で、現在異音がしておりましたが、交換後静かになりました。値段が安いから少し心配はしましたが、今現在順調です。尚、今回購入にあたって納入図面が欲しかったのですが、対応が出来ないようでしたので、今後対応策を御検討願えれば良いかと思います。

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
また、弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
納入図面につきまして、電話にてご回答させて頂きましたが、現在弊社では発行を承っておらず、今後の予定もない商品になります。
何卒ご了承下さいます様お願い致します。

2012-06-22
用途:
ファン整備に使用
対象商品:
00355765

必要とするメーカーの商品なので、安いのは大変有り難いです。今後も利用させて頂きます。

2012-02-25
用途:
送風機の軸受けとして使用
対象商品:
00355765

どのメーカーも同じ様なものですが金額は他社より若干高い。
モーターと交換時は銘柄が同じ軸受けとなるので見た目は良いかと思われます。
ニップルキャップも同梱があるといいのですが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。