オイレス#80 ブッシュのレビュー

平均満足度 4.68 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業
オイレス工業
36 / 税込 40
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-09
用途:
ロボット用部品

少し公差が大きめに感じますが、問題なく使えています。

TOGA販売課 様2024-09-04
用途:
予備
対象商品:
44031689

予備部品として買いました。
工具箱に入れておけば何かに使えるかも!?

2023-03-27
用途:
バイクのブレーキサポートのブッシュ
対象商品:
00459961

スペックエンジニアリングのフローティングキットのサポート部分のブッシュの補修品にピッタリでした。 スペックエンジニアリングのフローティングキットを業者塗装依頼しましたら 焼き付け塗装時にそのままブッシュを溶かされてしまい使い物にならなくなり スペックエンジニアリングでは Assyのみの販売しかしておらず ホームセンターも探しましたが取り扱いが無く ネット検索したところ オイレス工業さんのブッシュがヒット。モノタロウさんで扱っていて助かりました。 使い物にならないブッシュを外して ブレーキ サポートに圧入しましたらピッタリでした。

2021-01-10
用途:
バイク用部品として使用
対象商品:
00459374

内外径の出来も良く、板厚4mmのブラケット穴径Φ10に挿入し、Φ8のピンを組付けスムーズに回転します。対摩耗性を今後確認中です。

1人が参考にしています
2021-04-25
用途:
B&D社製ジグソーの修理
対象商品:
00459426

この表面には接着剤が効きそうにないので使用していません。軸受けとしては満足かもしれませんが、固定する方法が解らず在庫となりました。

2020-05-26
用途:
旅行用キャリーバッグキャスターの車軸
対象商品:
00459313

旅行バッグに重い荷物を入れると摩擦で車軸が過熱して最悪車輪を支える部分のプラスチックが溶けてしまいます。ベアリングも試したのですがこちらの部品の方が雨にも強く扱いやすいです。車輪の幅に合わないので2個使いしています。オイルレスでメンテナンスフリーになりました。

2019-09-12
用途:
転輪の減った軸に
対象商品:
00459803

クローラの転輪が長年未整備で軸にガタが出ていたのでノギスで寸法を測って
買ってみた。いいんじゃない?

2018-11-19
用途:
ルーター軸の揺れ減少に使用
対象商品:
00459155

サイズが、ルーター軸に丁度遭い、大変良かったです。

2018-05-28
用途:
軽重量用のシャフト及びピンの滑り用に使用
対象商品:
00459322

たくさん使用していますが、品質良く強度も有りとても満足してます。

1人が参考にしています
2017-07-02
用途:
機械部品製作
対象商品:
00459304

標準品です。問題なく使えます。いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。

株式会社 総合企画 昌盛舘 様2016-06-29
用途:
3Dプリンターのメンテナンス
対象商品:
00459322

3Dプリンターのスライダーに使われているブッシュ交換の為注文しました。
純正部品に使われていたブッシュより精度が良いようで満足しています。

2017-10-05
用途:
ボルトのカラーとして
対象商品:
00459322

ボルトに対して馬鹿穴が大きすぎる為、
カラーとしてボルトに通して使用しております。
思ったより磨耗が少ないです。
(二輪のブレーキペダル関係)

1人が参考にしています
2016-08-31
用途:
可動部の軸受け
対象商品:
00459295

内径・外形ともにプラス交差ですが,カタログ値の通りなので問題無いです.
摺動性も問題なく使用できています.

1人が参考にしています
高梨元春商店 様2015-12-28
用途:
二柱リフトの軸受
対象商品:
00460047

精度は文句なし。また価格も安く、満足しています。

2015-02-09
用途:
蒸気機関のパーツとして使用
対象商品:
00459191

商品については満足している。性能については全く問題がないと思う。値段がもう少し安ければ、さらに良いと思う。

1人が参考にしています
2012-10-17
用途:
金属加工
対象商品:
00459401

滑りが良くて収まりがいい

2014-07-04
用途:
ロボット制作
対象商品:
00459392

すごくよかったですが、内径が少し大きすぎる気もしました

1人が参考にしています
2012-05-15
用途:
回転軸の取り出し
対象商品:
00459146

若干 可撓性を 有しているので ベアリング無しで 使用できる。

1人が参考にしています
2012-03-28
用途:
CNC用部品
対象商品:
00459541

特に問題は無い