ネバーシーズ 標準グレードのレビュー

平均満足度 4.76 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)
ボスティック(Bostik)
4,998 / 税込 5,498
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。) 【用途】潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-24
用途:
自動車整備
対象商品:
02339023

ドラムブレーキ固着防止に使っています、便利ですよ。

2022-01-29
用途:
車やバイクのネジカジリ防止
対象商品:
02339023

あるレストア業者が推奨していたののと今まで使っていたカジリ防止剤がなくなったので価格は高いが購入してみた。標準グレードでも温度範囲(℃)-183~1100なので期待できる。筆付きなのでスプレータイプのように周りに飛び散らなくてよい。
次に取り外した時にこの性能がわかると思う。また、素人が使う分には十分すぎる量です。

1人が参考にしています
2022-04-11
用途:
ブレーキOH
対象商品:
02339023

ブレーキOHに伴い錆どめに使いました。
固着に絶対の効果があります。

裾野エアー株式会社 様2022-03-09
用途:
モーターベアリング交換後に軸とプーリーに使用
対象商品:
02339023

使い易い。効果は数年後でなければ確認できない。
まあ、大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
二葉モータース 様2021-02-08
用途:
焼き付くネジ部分には定番の商品
対象商品:
02339023

マフラーやエキマニなど高温になり必ず錆びて固着する部分のねじ部に絶対塗ります。
次の分解時の苦労を考えるとこの一手間が絶大な時短になりますので重宝しています。
最近は点火プラグのネジにも塗っています。
後日の脱着がとても楽になりました。

2021-01-10
用途:
マフラー・ブレーキ回りの固着防止に
対象商品:
02339023

同類の商品と比べコスパに優れており、ネバーシーズの方が少し成功率が高い気がします。
上位グレードは更に良いですが、定期的に下回りを見る人ならこれで充分。

2020-06-29
用途:
ロータリーエンジンのフロントパイプのスタッドボルトに愛用してます。
対象商品:
02339023

ロータリーはレシプロより排気温度が高いので、スタッドボルトが焼き付き易く、フロントパイプを外す時にスタッドボルトが良く折れます。スタッドがボルトが折れると、もれなくタービンを外さないと作業できなくなります。
ロータリーの場合、フロントパイプを脱着する場合は、面倒でも毎回、新品のスタッドボルトに替え、ネバーシーズを適量塗布しましょう。
フロントパイプを外す場合は、ワコーズのラスペネをたっぷり塗布して一晩寝かせてから外すのがオススメです。

5人が参考にしています
東絶工業株式会社 様2020-09-22
用途:
自動車整備
対象商品:
02338987

ネジ締結後、またオーバーホール時に効果を確かめたいと思います。

2020-01-15
用途:
自動車整備
対象商品:
02339023

マフラーのボルト&ナットなど熱でサビやすい所、固着しやすい所に塗っておくと、次に緩める時が楽です。

1人が参考にしています
2020-02-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
02339023

刷毛が付いているので便利です
耐熱性も信頼感がありますね

2019-10-02
用途:
育苗ハウス内の加温器(ボイラー)の取付ねじ部に使用
対象商品:
02339023

満足度「普通」としたのは、今から冬場になって加温器に火を入れてからねじ部の焼き付き防止が可能かどうかの評価になります。車のマフラー等の接合に使用できると云うことなので購入してみました。

バッカス 様2019-10-21
用途:
薪ストーブのボルト関連
対象商品:
02339023

まだ使い始めですが、ボルトが錆びたり折れたりしなくなった。これいいですよ!

1人が参考にしています
2018-12-24
用途:
機械メンテナンス他作業の時
対象商品:
02339023

値段は少々高めですが、メンテナンス時に使いやすく、ちょうどいい量です。

西彼テック 様2018-07-15
用途:
蒸気配管
対象商品:
02339023

いい感じで使ってます。ボルトなどのがじり防止にも有効。

2018-03-13
用途:
排気系の焼き付き予防
対象商品:
02339023

同様の焼き付き防止剤は数多ありますがネバーシーズは長期間に渡って効果を維持できます。
ちょうどよい量と刷毛付き蓋は使い勝手が良いです。。

2018-01-22
用途:
機械の組み立て時
対象商品:
02339023

プーリ等挿入時にシャフトに塗ってから組み立てしてます。グリースに耐熱性があるため焼きばめ時に流れ落ちません。組み立て時にワークへの負担が軽減されるのと次回分解時に取外しが楽になる事を期待して何十年も使用し続けてます。

2016-08-11
用途:
運輸機器のメンテナンス、車イス・介護用品の等のメンテナンス
対象商品:
02339014

レール・チェーン・ギア等給油し難い箇所ゆえ回数が少ない状況でも、焼付・カジリの防止に最適です。 車イス等、回転部の交換等でお客様を待たせる事も有りますが、ネバシーズの給油でメンテ回数が減ったと思います…但しちゃんと余分なオイルを拭き取らないと衣服に着くと落ち難いのでご注意を…。

2016-10-14
用途:
ガソリンエンジンに使用
対象商品:
02339023

今回は、エンジンの、EXマニから、タービンの、アウトレットパイプに使用しました。上限温度少し不安が?

1人が参考にしています
有限会社名南精工 様2016-11-07
用途:
射出成形機のメンテナンス
対象商品:
02338987

20年近く使い続けています。安く、品質も良く満足しています。

2016-06-11
用途:
錆びついて困ったネジに新しいボルトを入れるとき
対象商品:
02338971

これはよく効きます。 もう少し安ければいいけど。