単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.90 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
339 / 税込 373
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
71件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-27
用途:
ベアリングの交換

信頼のNSK製ですので精度、シールの材質も問題なく使用できました。

2024-12-15
用途:
ユンボの旋回ベアリング交換
対象商品:
07019634

使ってるユンボの、ガタが余りにも酷かったので全バラ覚悟で交換。まさかのベアリング仕様で、こんな大きなベアリング無いかな?っと検索すれば流石モノタロウ!早速お取寄せ。
昔ながらの、整備して大切に使う!大きな味方です。

1人が参考にしています
2025-01-17
用途:
充電式草刈り機のベアリング交換修理

接触ゴムシールも確りしていて、グリス漏れ無さそうで良いと思います。草刈り機のベアリンググリスの漏れで回転時煩くて交換。

2024-08-09
用途:
スパイダーモアの予備部品
対象商品:
06953974

スパイダーモアの修理予備部品として購入しました。安価で助かります。

2024-06-24
用途:
トラクターの尾輪の軸の修理
対象商品:
06954001

2個使用しました。使用環境が田畑であり、ゴムシールがついているので、土の侵入を防ぐことができ、耐久性があると期待しています。

MotorcycleService BrownDog 様2024-05-18
用途:
バイク整備
対象商品:
06954001

欲しいサイズがすぐ手に入るのは大きい
日本メーカーなので信頼して毎回購入しています。

K1 RACING SERVICE 様2024-05-03
用途:
バイク

ホイールのベアリングに完璧です。次回も楽しみにしております。

2023-09-03
用途:
農業機械整備
対象商品:
06953974

刈払い機のクラッチドラム軸受けベアリング交換用に使用しております。

TGK 様2023-08-05
用途:
コンバインの足回り修理
対象商品:
06954001

直ぐに届きました。
基本品よりゴミが入らない仕様としました

2023-03-01
用途:
電動工具のメンテナンス
対象商品:
06953983

電動工具のベアリングが寿命でゴリゴリ感がありましたので交換しました。信頼できるメーカー製で不満はありません。
また必要があればリピートします。

2023-02-03
用途:
機械のメンテナンスでの交換
対象商品:
06954017

問題なく組み付けできました。価格的にも満足です。在庫欠品のため、商品到着までに少し時間がかかりましたので在庫の充実をお願いいたします。

2022-11-21
用途:
取扱い機械の消耗品
対象商品:
06953974

他社のベアリングの入手が不安定になり、こちらに変更しました
安くなりましたし、欠品とか遅延も無く安定して入手できます
不具合も無く価格も今までのより安くなったので良かったです
ただ箱から取り出すのが面倒です もっと簡易包装にして欲しいです

2人が参考にしています
2022-12-22
用途:
機械修理
対象商品:
06953983

30年以上使用しているメーカーなので、品質等については特に問題なく安心して使える商品です。

2021-10-30
用途:
機械の修理等に使用
対象商品:
06953974

小型機械の修理に使用します。
NSKの商品は信頼できる商品です。

2022-08-07
用途:
共立草刈り機のギヤーボックス
対象商品:
06953965

価格品質共に満足です。またの機会にお願いします。有難う御座いました。

つみ木クラブ 様2021-06-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06953983

最近は常にNSKを使用している。NTNより少し安い。
品質は言うまでもなく。

2025-05-02
用途:
電動工具の整備
対象商品:
06953965

ディスクグラインダーのモーター軸に使用してました同等の物を購入しました 普通に使用出来ました 交換したばかりなので耐久性は解りません

インプレスロード 様2020-10-21
用途:
ロードバイクのハブベアリング交換
対象商品:
06953965

ロードバイクのメンテナンスで使用しました。どうせならジャパンブランドが良いと思い購入しました。使用感はさすが日本製ですね!

1人が参考にしています
Garage Choice 様2020-11-03
用途:
スズキ車のハブベアリング
対象商品:
06954035

国産、自動車メーカーにも使用されている老舗メーカー、問題などある訳が無い

2020-07-25
用途:
変わった用途ですが
対象商品:
06953983

自宅の門扉の通称コロが余りにポンコツで
コロをJAPAN MONWHELL NKS VRH-50と言う商品に
入れ替え非常に滑りの良い使用状況が数年続いて
いました。最近、段々と動きが固くなり開け閉めに
苛立ちを覚える様になり↑の丸ごと交換かなと
調べていましたらベアリングが6002ZZを一台2個
使用している事が判明してZZは非防水のベアリング
なのでシール形のDDUに交換しようと購入しました。
取り換え後、間も有りませんが以前の動きが戻り
非常に快適に使用出来るので感謝しています。