アセテートクロス粘着テープ NO.570Fのレビュー

平均満足度 4.22 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所
寺岡製作所
639 / 税込 703
凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant 【用途】ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-16
用途:
ケーブル外径調整

寺岡さんは代理店購入が多いのですがロットがデカすぎるので少数生産時はこちらで買うことが多いです。

有限会社UNO 様2025-02-26
用途:
ハーネス製造

納期が早くて助かりました。
商社では数か月待ちでした。

2021-12-09
用途:
配線の結束に
対象商品:
06794216

配線の絶縁及び結束に使用しました。細いエナメル線を使用しているため、テープ幅が10ミリと適切でした。

2021-07-24
用途:
ギターピックアップの修理に
対象商品:
06794216

ピックアップコイル周りに巻いてある絶縁テープが劣化により見た目が悪くなったため、こちらを使って巻き直しました。
太さも丁度良く、使いやすいです。

2021-02-14
用途:
車内緩衝材の固定に使用
対象商品:
35227132

強度があり使用していて安心感があった。作業性もよく綺麗に巻くことが出来たので満足です。
以前から使用している商品なので耐久性については大丈夫だと思っています。

2019-11-06
用途:
車修理、家電修理などに使用
対象商品:
06794225

テープ強度、絶縁性、糊のべたつきが無いなどいい商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2018-01-19
用途:
配線のまとめに使用
対象商品:
35227132

今日日の車は、レインホースやメンバーのバリが結構あって、
絶縁テープだけでは車両のゆがみで結構擦れてしまいます。
よって改善のために採用し始めました。最初はモノタロウブランドから始めたのですが耐スレ性は良い物の手で切るには厳しいですね。
こちらは切るのは断然楽ですので、単なる配線まとめなら
こちらが良いです。メートル当たりでモノタロウさんと変わらないです。その分耐スレと引っ張り強度はやや落ちますが
作業性重視な方ならこちらの方が断然良いです。
当方は使い分けています。

2023-10-03
用途:
電線接続時
対象商品:
06794234

アセテートはビニールテープに比べて伸びはないが、しっかりホールドできるのが良い。
10mm幅は結束には適しているが、指を通してくるくると巻けるビニールテープと同じ大きさが欲しい。この大きさでは却って作業が難しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2016-02-09
用途:
長い柄に巻き付けるのに使ってます。
対象商品:
06794225

粘着力があって、鋏を用いなくても切れるので
使いやすいです。

2017-02-20
用途:
かさまし
対象商品:
06794234

正規品なので何も問題はないが、値段が高いのでもっと安価なものがあれば尚よし

2014-04-07
用途:
細い信号線の絶縁
対象商品:
06794234

薄くて作業しやすく接着力もあり、満足です。何より安い。

2013-11-07
用途:
絶縁テープとして使用
対象商品:
06794234

ビニールのものより耐熱性も有り、使いやすい。

Saiworks Co,. Ltd. 様2017-09-12
用途:
内蔵部品固定用
対象商品:
06794216

幅が狭いせいか?被着対象が悪いせいか?なんだかちょっと接着力が弱い気がします…

株式会社 uotec 様2016-03-16
用途:
愚問
対象商品:
06794225

よいです

2016-09-30
用途:
テレビ修理時に使用
対象商品:
06794243

某家電メーカーの技術者です。最近のテレビは内部配線がテープで固定されているものが多く、一度剥がすと再使用出来ないため使用しています。メーカーから使用するテープに指定があり、また、会社から購入するよりも安価なため購入しました。

2012-02-13
用途:
Dsubコネクタ内のサドル部のケーブル処理など
対象商品:
06794234

黒のものを購入しました。
以前使用していた同規格の他社製のアセテートテープは
端面(切口)が黒だったので目立たなかったのですが
この商品は端面(切口)が白で違和感があります。
しかし、使い勝手は同じで値段的に満足しています。
できれば、黒の製品は端面も黒にしていただくと満点です。

3人が参考にしています
2013-03-28
用途:
アンプ内部の配線処理など
対象商品:
06794216

ずっと他社の黒いものを使ってきました。 こちらもテープとしての品質は全く問題ないと思いますが、芯の直径が大きすぎます。電気関係ではグルグル巻くことが多いと思われますので、使い難いのではないでしょうか。 剥がしやすいので、ちぎって部品にデータを貼り付けたりするのには良いでしょう。(白いので字が書けますし)

2012-06-11
用途:
電気配線の絶縁、整理作業用
対象商品:
06794234

時間が経過してもビニールテープのようにべたつかず、指で容易に切れるので非常に作業し易い。一度使えば、もうビニールテープは使いたくなくなってしまうほどに便利なものです。