動力用押し釦開閉器のレビュー

平均満足度 4.48 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
動力用押し釦開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
   
露出形は、屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 ケースがプラスチック製なのでアースを取る必要がありません。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社USEN 様2021-01-11
用途:
自作丸鋸テーブルに使用しています。
対象商品:
32578052

ボタン操作がし易いです。また小型なので丸ノコ台ぴったりです。
次は電動カンナを小型プレーナーに改造を予定しています。

有限会社大分オービス 様2020-05-22
用途:
タイマー起動
対象商品:
32578052

離れた場所で遠隔起動させるために購入しましたが小型で場所も取らず満足しています。

2020-02-11
用途:
電動工具の手元スイッチ
対象商品:
32578052

コンパクトで作りもしっかりしていてよい商品です。
只、市販のケーブルグランドが付けづらいのが難点です。

株式会社エステー工業 様2019-12-01
用途:
動力の押し釦
対象商品:
32578052

どこにも手元スイッチがない時は、この開閉器は確実の遮断と入力ができるのでとても良い商品です。

2018-10-12
用途:
鍛造機の補修で購入
対象商品:
32578052

鍛造機の単相200vのモーターの電源スイッチように購入しました。ON、OFFの切り替えに感触がメリハリがあり良い感じです

2人が参考にしています
2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
32578052

整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。

2018-08-16
用途:
動力モーターのON-OFF
対象商品:
32578052

商品について問題は無いが、本体を固定するネジがあると良い。別途ネジを買い足すのに時間を取られた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-08-13
用途:
手押しカンナのSWITCH
対象商品:
32578052

手押しカンナのSWITCHが壊れたので補修部品として購入した。

2017-10-07
用途:
自作脱穀機の作業時
対象商品:
32578052

簡単に取り付けができ、しかも安価で安全に快適に作業が出来る準備が完了しました。もうすぐ黒大豆や白大豆、小豆の脱穀に活躍することと思います。

湘南機器サービス 様2017-09-08
用途:
各種機械に
対象商品:
32578052

小型で場所をとらずほとんどの機械に使用しています。
使い勝手もよいです。

株式会社大日光・エンジニアリング 様2018-09-03
用途:
試験機の電源SWとして
対象商品:
32578052

使い勝手を考慮して購入したためサイズ、操作特に問題なく使用出来ている。

設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
外部スイッチに
対象商品:
32578052

簡易防水?外回りの照明スイッチに使います。大きので操作しやすい。

2016-06-14
用途:
日曜大工の電動工具
対象商品:
32578052

ONボタンを押すと点灯するLEDが付けられる、組立て説明書と部品が含まれていると良いです。今回自分で改造しました。

1人が参考にしています
2015-02-20
用途:
家庭用の製麺機として
対象商品:
32578052

価格や大きさなど家庭で使用するのに最適です。

2015-03-30
用途:
トリマーテーブルとテーブルソーの電源スイッチ用
対象商品:
32578052

今までホームセンターで購入のタンプラ―スイッチを使用中だったが体が触れてスイッチが入り、ひやっとしたときがあり
モノタロウさんで押し釦開閉器を探し早速、取り換え以後は安心して日曜大工を楽しんでます。

2017-10-31
用途:
バンドソーオン・オフに使用します。
対象商品:
32578052

中古のバンドソーを手に入れましたが、スイッチの反応が悪く、取り替えるために購入しました。

2013-05-04
用途:
単相モーターの手元SWとして
対象商品:
32578052

コンパクトで設置も簡単ですよ。屋内に設置する分には十分だと思います

1人が参考にしています
2016-08-28
用途:
コンプレッサーに使用
対象商品:
32578052

コンパクトでよさそうですが、年寄りにはもう少し大きい方がよさそうです。

2013-10-31
用途:
工作機械のスイッチ
対象商品:
32578052

まだ使用してませんが、十分使えそうです。

2012-03-02
用途:
限られた寸法内での設置
対象商品:
32578052

小さい寸法が条件で決めました。質感はプロ、業務用ではないですがこれで充分です。

1人が参考にしています