サーモスタットのレビュー

平均満足度 4.83 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーモスタット 八光電機
八光電機
10,980 / 税込 12,078
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-06
用途:
燻製機の温度制御
対象商品:
02148684

同社の同じものを使っていたが壊れたので購入。どうせ捨てるなら…と古いのをバラしてみたら直ったので大切な予備部品として保管している。サーモスタットとしての機能は十分。

2019-02-13
用途:
自作の乾燥機・燻製器
対象商品:
02148684

既製品で電源接続で即使用できないので、自分で取付ベースや配線(コンセント・プラグ)をとりつけちゅうです。温度検知部分が工業用なので金属製のため本体と検出先端との間に自由度がないので取扱いに注意が必要です。でも中国製の簡単な物で失敗するより良いと思います。

2017-11-30
用途:
燻製器の温度調整
対象商品:
02148684

自作の木箱に取り付けたのですが、固定に若干苦労しました。
性能は良いです。

1人が参考にしています
2018-02-04
用途:
機械の温度設定用に使用。
対象商品:
02148684

設定値誤差もカタログスペック通りで使いやすく、問題なしでした。

メンテサービス宮下 様2017-04-17
用途:
電気式オーブンの温度制御
対象商品:
02148675

修理交換部品として、十分な性能でした。対応可能品が見つけられて大変満足しています。種類が多く重宝すると思います。

2017-02-06
用途:
趣味いろいろ
対象商品:
02148684

利用目的は37度から40度と55度から60度を保つ目的、ラバーヒーター90W使用、試運転中、温度計は別に設置し目的範囲で良好に作動している。保温箱3種類、大中小を目的に応じて接続して使用の予定。

株式会社番商 様2017-05-02
用途:
洗浄機の温度管理
対象商品:
02148684

もともと付いていたタイプが見つかってすぐ手に入った

戸谷電工 様2017-04-08
用途:
工作機械の部品として
対象商品:
02148684

昔から仕様が変わらず、仕組みも単純なため使用しやすい商品です。

TwoBee 様2016-12-03
用途:
蒸し器のサーモスタット交換
対象商品:
02148684

価格もお手頃で、しっかりしています。交換前のサーモスタットよりも 温度管理が正確に出来ています。

2016-11-21
用途:
蒸し器の温度調節のスペアーとして購入しました。
対象商品:
02148684

蒸し器の温度調節のスペアーとして購入しました。しっかりした製品と思います。

2016-02-01
用途:
ヒーターの制御
対象商品:
02148675

シンプルで使いやすいです。
電材商社だと納期がかかるが、
モノタロウだと次の日には配達されるので便利です。

2015-10-01
用途:
ボイラーのドレンタンク
対象商品:
02148684

このサーモスタットでドレンタンク内の温度を測り、ドレン配管の経路を切り換えしています。
配線等はわかりやすく簡単でした。
今のところ確実な動作で動いています。
問題は長期で使用した場合の故障の頻度ですね。評価は これから見ていくしかないです。

1人が参考にしています