シリコンラバーヒーターのレビュー
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
【用途】タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
2019-04-28
- 用途:
- 包丁を少し温める用途に購入しました。
- 対象商品:
- 07038114
購入したラバーシリコンヒータを接着剤で包丁に張り付け、AC100Vからパワーコントローラを介し、ほど良い暖かさに温めるために購入、使用しています。
ヒータ自体に弾力があるため包丁の撓りにちょうど良い。
改善点として、ラバーシリコンヒーターを接着でなくネジ止めしたいので途中にネジ穴があったら尚良い。
2018-07-09
- 用途:
- ギターのネック反り修正
- 対象商品:
- 07038175
ホームセンターで電気コードとプラグをパーツで買ってきて、被覆をとって本体のコードと接続したあと、ビニールテープでカバーしました。
半田ごて用のパワーコントローラーに接続して使用しました。
とくに問題もなく使用できました。
2人が参考にしています
2018-08-15
- 用途:
- パイプの加温に使用
- 対象商品:
- 07038114
30φのパイプに巻きつけ、セメダインXで接着、接着剤が固着するまでは、タイラップを巻きつけておきました。
1人が参考にしています
2017-01-05
- 用途:
- 楽器制作時の木板の曲げ
- 対象商品:
- 07038245
製品そのものには全く問題ありませんが、サイズのバリエーションが少ないです。特注サイズも扱っていただけると助かります。
2人が参考にしています
2017-02-08
- 用途:
- ホットメルトの加熱用
- 対象商品:
- 07038236
ホームページでの説明では、加工して使用できる内容だったのに
商品に同封されている説明書は、加工出来ない(穴あけなど)の内容の
為使用出来ない状況となってしまった
今回は、返品の手続きを行った
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
誤解を生む可能性がございましたので商品説明を修正させて頂きました。
何卒宜しくお願いいたします。
2016-02-01
- 用途:
- 恒温機の内部ヒーターとして使用しています
- 対象商品:
- 07038114
恒温機のヒーターが壊れて交換部品を探していました所、この商品を見つけました
欲を言えば、あの大きさで、50~60W が欲しい所です
現在順調に稼働しています
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。