クラフトテープのレビュー

平均満足度 4.49 (1,018件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クラフトテープ モノタロウ
モノタロウ
99 / 税込 109
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。 【用途】ダンボールの封緘。軽梱包用。
1,019件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社わくわくワールド 様2025-12-22
用途:
粘着がもっとあれば良いが・・・120点!

モノタロウ!それは夢!なにせ夢が詰まった宝箱のようだ。
この宝箱から何を買うかを考えるのがたまらなくうれしい。
その宝を見つけた瞬間俺はかごに入れ買う!
それが今回このクラフトテープだ!使用して粘着がいまいちだと感じてはいるが点数は120点満点以上の高得点!
なぜか!安いからである!さらに在庫として保管!

1人が参考にしています
株式会社YMソーイング 様2025-11-07
用途:
段ボールの梱包に使用

繊維製造工場で使用しています。毎日の製品出荷のさいに段ボールに詰めて出荷します。その段ボールを梱包するのに使用しています。以前まで他社で購入していましたが値上げによりモノタロウに替えました。粘着性も以前より良く使いやすいです。良すぎて梱包し直すとき剥がしにくいくらいです。

1人が参考にしています
マリエンドリー 様2026-02-02
用途:
商品梱包
対象商品:
09444854

切りやすく、使いやすいです。粘着力が強く剥がれることが無いので安心です。

2026-02-23
用途:
引っ越し
対象商品:
46758864

適度な粘着力で剥がれにくく、細身で小回りがきき使いやすい

2025-12-08
用途:
パッキング用

標準タイプほど幅が必要でない用途に重宝しています。例えば小物の包装などには最適です。

2025-12-16
用途:
梱包

すばらしい。ごみ袋の口を止めたり段ボール箱止めたり気軽に使います。

2026-02-16
用途:
ダンボール
対象商品:
46758864

使いやすく粘着力も良いのは分かっていますので、よい商品を安価で購入出来るのはお得感あります。

みはし医院 様2025-10-17
用途:
ゴミ処理の際に使用

宛名のついた封筒を捨てる時に、目隠しシールの代わりに使っています。また、破れそうな紙袋の補強にも役立っています。重ね張りは出来ませんが、十分です。

次世代海洋調査株式会社 様2025-09-19
用途:
梱包時

・テープが重なる場合に、後貼りの方が、きちんと接着がされない。
・カットの際、ハサミ等を使用せずに、手でカットする際に、布テープのようにきれいな直線できれない。
この2点を改善できると良い。

日動食品株式会社 様2026-02-09
用途:
梱包用

毎回購入しています。
テープ表面にマジック記載可能なのですが、非常に薄くなり見え難いのが難点。

有限会社産界自動車 様2026-02-04
用途:
部品の梱包

毎日の仕事の中で梱包などに粘着力も強く便利に使っています

2025-11-11
用途:
梱包の仮止め時に

25mm幅で仮止めに使用しています。
コスパが最高です!

2025-11-09
用途:
家庭用

定番。無くなると追加して購入。ともかう気楽に使っています

2025-11-01
用途:
梱包
対象商品:
46758864

細目で使いやすく粘着力もあって良いと思います
消耗品なので価格面でもな助かります

2026-01-16
用途:
梱包のテーピング

送料節約のため他部品とのsetで購入しました.品質はなんの問題もなく使用できています

2025-10-20
用途:
梱包
対象商品:
46758864

このテープ幅は通常の半分くらいです。メリットは全体の重さが軽いことで使い易い。

株式会社キーナ 様2025-08-26
用途:
毛くず取り
対象商品:
46758907

美容室です。
とても幅広なので、私の制服についた髪くずを一気に取りやすです。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
段ボ-ル箱作りやごみ袋の穴塞ぎ用等々

幅は、38mmと細いが、用途において特に支障なし。

川村農園 様2025-10-12
用途:
段ボールの梱包。

とにかく、いつも早く届けてもらえるので急ぎの作業の時は大変助かってます。
コスパもまずまずです。

株式会社上林化学 様2025-10-02
用途:
主に段ボールの梱包

一つずつ固装されているので、湿気や乾燥にも対応できて、持ちが良さそう