単列深溝玉軸受 6000番台 開放形のレビュー
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
川崎鉄工所 様2022-11-18
- 用途:
- 機械メンテナンス用
- 対象商品:
- 07019092
いろいろなサイズのベアリング揃うので、とても助かっています。価格も安いので、よく利用させてもらっています。
農事組合法人 長島稲作管理組合 様2022-09-29
- 用途:
- コンバインの修理
- 対象商品:
- 07019117
コンバインの足回り、クローラのトラックローラには多くのベアリングとオイルシールがあります。貴社はどちらも多種多様な製品の取扱いがあり、しかも安価で供給してくれるので、非常に助かってます。
農事組合法人 長島稲作管理組合 様2022-09-06
- 用途:
- コンバイン足回りの整備に使用してます。
- 対象商品:
- 07019117
コンバインのクローラを保持するローラーのベアリングは定期的交換が必須です。貴社は各種各サイズがありしかも価格もリーズナブル、農業者の強い味方ですね。
バークシャー合同会社 様2021-09-02
- 用途:
- 自社製品の回転部に
- 対象商品:
- 07019214
開放タイプの6014サイズを探していて購入。この大きさだと出しているメーカーも限られる。動きはどこのメーカーでも問題はなくあとは送料込みで安いところから決めました。
2021-02-16
- 用途:
- 中華エンジンのミッション組付に使用
- 対象商品:
- 07019083
Loncin 152FMIのメインシャフトベアリング交換用として購入。
信頼おけるNSKベアリングなので、安心してブン回せると思います。
2019-09-10
- 用途:
- 刈払機のメンテナンスに使用しました
- 対象商品:
- 07019126
今回初めて通販で購入しました。心配していましたが対応して下さった方に丁寧に説明して頂き、注文も確認しながら受付して頂いて安心しました。品物も早急に届きメンテナンスをすることが出来ました。ありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。
堀口ボーリング 様2018-11-26
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 07019153
機械の修理作業を日曜日に行うことが多いので平日に届けてもらい助かります。近くの部品屋さんは土日休みなので購入できません。ホームセンターも品揃えが悪く無駄足になります。商品は信用のおけるブランドなので安心しています。
2016-06-04
- 用途:
- アドレスV125(CF46A)のギアボックス内のアイドルシャフトのベアリング(09262-12001)として使えます
- 対象商品:
- 07019083
全く問題なく使えます。安く交換できました。
2015-06-22
- 用途:
- 機械、農機具の修理に。
- 対象商品:
- 07019117
日本製なので商品に問題は無いと思います。 農機具メーカー、地元のパーツ店で購入するよりも安く購入出来て、色々な品番の商品、製造メーカーを選んで購入出来て良かったです。