ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLBのレビュー

平均満足度 4.95 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
209 / 税込 230
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-21
用途:
ミンコタ i-pilotの修理

i-pilot2017年モデル12V55ポンドの推進モーター部に浸水し、ベアリングが錆びてしまい、純正を取り寄せようと思ったら2か月待ちだったので、即納されるものをさがしていたら品番: 608LLBを見つけました。 取り外したベアリングの刻印に「CHINA」とだけあったので、むしろ純正を使うよりも安くて安心の品たと思います。
(ベアリング交換には別途ベアリングプーラーと、挿入用工具が必要です。)

2024-02-20
用途:
マキタ電動丸鋸の修理
対象商品:
00329551

昭和38年に購入したマキタ電動丸鋸から異音が出たのでベアリングを交換。ベアリング6227LBの代替えとして627LLBを使用。異音も出ず正常に動作。

BONSAI MOTORCYCLE 様2023-12-01
用途:
部品交換
対象商品:
00329402

このサイトでは様々なベアリングを購入でき、まとまった金額であれば送料が掛からないのでいつも利用しています

唐牛冷熱株式会社 様2022-05-26
用途:
スライドドアに使用
対象商品:
00329603

1BOXのスライドドアのローラーがすり減ったので、交換に使用しました。純正はプラスティックですが今回は金属なので、ベアリングの外周にゴムかビニールで包む予定です。

2021-08-26
用途:
電動丸ノコの整備に
対象商品:
00329305

マキタの丸ノコの回転音がうるさくなってきたのでベアリングを交換しました。純正品よりもブランドのはっきり分かっている当商品のほうが安心できるかと思い購入しました。おそらく価格も純正部品の何分の一なのではないでしょうか。

1人が参考にしています
2021-08-21
用途:
工具の部品
対象商品:
00329305

他のサイトより安く購入できました。また何かあれば利用させて頂きます。

1人が参考にしています
2021-01-29
用途:
ホイールバランサーの交換用ベアリングに
対象商品:
00329603

ストレート製のバイク用ホイールバランサーのベアリングがサビサビで、もともとはnachiと記載されていましたが、取扱終了だったため、NTN製の同型を探していたら非接触といういかにもフリクション低そうなところにひかれて購入してみました。
実際に交換してみてた感想は…劇的とまではいかないもののさびさびが改善されて満足です。

2021-02-20
用途:
昔の電気ドリルがうるさかったのでべありんぐを交換しました
対象商品:
00329357

嘘のようにしずかになりました。いまの充電式ドライバーより静かになりました

本田畜産 様2020-07-27
用途:
工具の修理
対象商品:
00329305

規格通りの商品で、作業もスムーズに終了し、大満足しました。

2020-05-04
用途:
ディレイラーのプーリーに使用
対象商品:
00329506

SRAM FORCE1のディレイラーにプーリーに使用しました。ゴリゴリだったのですが完全回復です。純正のベアリングをグリスアップした場合よりも良いです。

2020-03-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00329357

軸受けメーカーではトップなので全く問題なく取り替えができます。

2020-06-04
用途:
測定装置の軸受
対象商品:
00329357

ラジアルがた量、グリス封入量ランクが判る、又は選べるとなお良い

2019-09-15
用途:
草刈機ヘッドギア
対象商品:
00329402

安くて予備も含めて2個購入しました。早速取り付けましたが絶好調です。エンジンを止めてもしばらく回り続けます。交換してよかった。

1人が参考にしています
2019-03-11
用途:
ストライダーのチューニングホイールのメンテナンス
対象商品:
00329357

ストライダーの社外ホイールのメンテナンスに使用しました!
ヘビーユーザーです(笑)
ミネベア最強!

2018-09-25
用途:
3Dプリンターのメンテナンス
対象商品:
00329454

元々付いていた中国製のベアリングが半年足らずでゴロつき始めたので
国内メーカーの製品に交換しました。
組付ける時からさっそく精度の高さを感じました。
使用感や耐久性についてはもう何も言うことはないでしょう。

ミヤオク 様2018-01-23
用途:
高回転機のメンテナンス
対象商品:
00329305

非常に良質な国産ベアリングで精度が高く美しい仕上がりです。

2017-12-24
用途:
部品なので、作業には使用していない」
対象商品:
00329454

時折利用していますが、いつもの様に予定通りの製品でした。

2017-07-11
用途:
個人的な加工に
対象商品:
00329603

物は試しにと、考えた加工のために購入しました。
まだ加工は行っていませんが、NTN製ですので安心の品質だと思います。

1人が参考にしています
2016-12-22
用途:
自転車のホイールのベアリング交換
対象商品:
00329402

初めて交換しましたが作業もさほど難しくなくて交換後回転がとてもスムーズになりました。低価格なので定期的に交換したいと思います。

秋田県立大学 様2017-07-11
用途:
サーフスケートのウイールに
対象商品:
00329357

もう何も考えずにそのまま装着。ガタないし距離でるし、とてもいいです。とりあえず一回転しても止まりません。脱脂してオイルにするともっと伸びるのかな、とりあえず1か月くらい様子見てみよう。