SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)のレビュー

平均満足度 4.00 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)
3,998 / 税込 4,398
操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。 【用途】板金用
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
はんだ作業
対象商品:
07328045

他の作業と併用する時、手元スイッチがあるのでとても便利です。

2025-07-18
用途:
治具作成時に使用

加工時に使用する治具作成の時にはんだづけで使っています。暖かくなるまでには少し時間がかかりますが、はんだも溶けやすく使いやすいと思います。使い始めは慣れるまでに時間がかかりましたが、慣れてくると問題はないです。ただ、熱さでこて先が固まってしまうため、使用後のメンテナンスをうまくすることが大事になってきますが、使用自体には不満はありません。

2025-08-27
用途:
壊れてしまう

一回使い、まだ使おうとしたら温まらず、
メーカーの問い合わせてもらい、こちら側に非があるような文面でしたが
何週間もかかり、渋々、修理してもらったが
また、数回で温まらなくなって使い物にならなくなった。
替ヒーターばかり変えてもしかたないので他のメーカー品を使うことにします。

1人が参考にしています
株式会社オリケン 様2022-04-04
用途:
板に押す焼印用ヒーターとして使用
対象商品:
07293133

初めて利用させて頂きましたが、納期、商品とも大変満足です。
敏速な対応感謝です。
おかげ様で弊社も納期に間に合い助かりました。
又、利用させていただきます。

2025-01-30
用途:
板金ろう付け

ヒーター内臓部のパイプ部とそのグリップ側の細いパイプ部の接合が弱いため長期間の使用で曲がってくる。

オン・セミコンダクター株式会社 様2017-01-31
用途:
板金
対象商品:
10237561

板金、ステンレス、トタン、ブリキ用のはんだ付け用に購入しました。
使用は、まったく問題ない。安定した熱量が確保できます。
問題は、コテ台です。30W程度のコテ台を使用していますが、熱くなりすぎで
台に長時間、置くことができません。
100Wクラス用のコテ台が必要ですが、良いのが見つからない。。。

富士彫金株式会社 様2016-05-07
用途:
焼印
対象商品:
07293133

200Wタイプまではしっかりしていて良いのですが、300Wタイプはヒーター部の構造が柔で、横から力が加わると簡単に曲がってしまいます。
熱の伝わりを防ぐためなのでしょうが、もう少し頑丈に作れないものだろうか。

1人が参考にしています
グローバルウェイブ株式会社 様2015-09-16
用途:
平角線の接続半田
対象商品:
08236645

取替え用のコテ先がどうしても欲しいです。
新品に取り付けられている物と同じもの。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

SS-152I用ですと、下記商品が該当するかと思われますので、ご確認の上ご検討お願い申し上げます。
http://www.monotaro.com/p/1642/2315/
ニクロムヒーターはんだこて SSシリーズ

HAOS 様2011-05-03
用途:
ポリポット、プラスチック鉢の通気口増設 植物が植わったままでも、容量が大きいため、直ぐ穴が開き、厚手のプラスチック鉢も容易に開く。
対象商品:
10237561

通電(作動)ランプがあると有り難い、消し忘れによる不要電力消費が数回生じた。

1人が参考にしています